Loading
部落格 | 汽車產業
Recent ActivityRecent Activity

顛覆性技術與汽車產業未來

了解顛覆性技術如何幫助製造商在疫情期間蓬勃發展,以及現今如何塑造汽車產業的未來

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
顛覆性技術與汽車產業未來 hero image

多年來,城市居民對其出行體驗感到不滿:交通擁堵導致通勤時間過長、噪音過多、空氣品質不佳、停車選擇有限,這些只是眾多問題中的一部分。

然後,在一天之內,為了應對COVID-19疫情,「居家隔離」的命令徹底重塑了城市,迫使我們重新思考生活方式和經營模式。我們曾經視為理所當然的事情不再可能。我們從未想過可能的事情現在變得司空見慣。數位轉型計畫在數月內就得到安裝和啟動,特別是那些專注於遠程支援的計畫。

在Rockwell Automation,我們運用我們的技術和解決方案來幫助製造商度過這場風暴。我們能夠提供協助,幫助客戶適應新常態。我們也協助汽車製造商在創紀錄的時間內生產了前所未有數量的衛生口罩和個人防護設備。更重要的是,他們中的許多人發現安裝機械設備來生產自有供應更具經濟效益——消除了另一個可能中斷生產的風險。

但我們讓世界變得更有生產力和更可持續發展的使命並不止於口罩生產。過去幾個月證明了人們對轉向新生活和工作方式、拋棄舊方式的準備程度。我們看到了對汽車共享、騎行和其他輕型電動出行的熱情。我們看到了對零排放的支持、EV-PHEV汽車市場,以及在可能情況下定期在家工作的偏好。

COVID-19疫情的後果,加上歐盟的CO2減排義務和向電動出行的快速轉變,對主要汽車公司和Auto-T1生態系統構成了真正的擔憂。為了在未來幾個月中生存下來,這些製造商需要新技術所帶來的適應性和靈活性。

我們在這個產業中扮演著重要角色,並將這些實踐應用於我們自身的營運,以確保我們的未來。

實現顛覆性技術的潛力

數位轉型有許多面向,但它建立在顛覆性技術的基礎上;這些技術能推動企業的各個層面。重新構想汽車生產,運用數位技術正協助製造商和供應商在這個劇變時代保持競爭力。

對於研發:

由於人們在遠端地點工作,幾乎沒有機會聚在一起進行真正的協作創新。這正是虛擬實境(VR)和數位孿生模擬發揮作用的地方。利用即時3D模型,多位用戶可存取這些設計並協同作業,分享想法並測試概念。而在虛擬模型中實施新想法,其風險遠低於實際試驗。

許多企業已經在這條道路上走得很遠,但有些企業才剛剛發現這些可能性,因為疫情迫使他們以這種方式工作。他們所見的優勢正促使他們徹底修訂這類策略性投資的投資報酬率計算方式。

為製造商帶來更強動力
Main Image
電子書
為製造商帶來更強動力

實現更快速、更智慧、更敏捷的電動車生產

下載電子書
 
汽車生產:為什麼新常態必須是數位化
Main Image
部落格
汽車生產:為什麼新常態必須是數位化

運用數位技術重新構想汽車生產,有助於汽車製造商與供應商在這個劇變時期保持競爭力。

立即閱讀
 

生產控制方面:

長期以來,汽車工廠一直採用監控與數據採集(SCADA)控制系統架構進行運營。但現在,工業物聯網(IIOT)正變得越來越互聯,將更多「物件」連接在一起,實現即時掃描與數據收集。這種持續的數據流不僅能實現預測性維護,還能幫助操作員更快速、更準確地做出關鍵決策。

這項技術雖然仍處於初期階段,但發展迅速——提供更高水準的連接性,並需要更少的現場人員。這為社交距離以及健康與安全帶來顯著益處,同時也為未來「黑燈工廠」的潛力打開了大門。

遠端協助方面:

將專業知識帶到正確地點一直是一大挑戰,尤其是在當前旅行限制多變與嚴格社交距離措施下更為困難。但即使如此,現代技術也能提供解決方案。擴增實境(AR)協助員工即時分享指導與指引,無需親自到場。當遠端專家能夠精確看到現場工程師所見時,他們可提供精確、逐步的建議,並能針對手頭工作的特殊情況進行調整。

隨著更多員工遠端工作,留在現場的人員往往缺乏維持運作所需的技能。因此,Rockwell Automation與PTC合作,提供其協作式AR遠端協助工具的存取權限,並提供虛擬培訓。

展望未來

十年後,這些技術及類似技術將徹底改變汽車產業的格局。以下是我們預期將看到的四大趨勢:

1. 新的車輛架構

我們已經看到先驅者引領潮流。最近,Tesla開始在其加州Fremont工廠利用Giga Press生產Tesla Model Y的後底盤。隨著電動車與自動駕駛趨勢增長,車輛內裝需求也隨之改變。包括複合材料與複雜合金在內的新材料正逐漸普及,開啟新的製造機會——例如更輕的底盤或側板,同時不影響乘客安全。

2. 移動即服務

領先製造商將很快以最少的平台大規模開發與生產車輛,有時甚至與競爭對手共用平台。這些平台將設計用於支援低排放技術(ZEM/PHEV),並為自動駕駛體驗提供先進電子設備與軟體。儘管如此,即使十年後,自動駕駛幾乎肯定仍僅限於受限條件下。所有這些都需要更多車輛周邊感測器與5G連接。我們協助T1供應商設計靈活產線,能快速回應市場需求。例如,我們的ICT MagneMotion輸送機非常適合電子組裝。

3. 新的區域品牌

特定國家或地區的小型製造商將針對特定市場開發車輛。在某些情況下,這些車輛將採用大型企業的平台,實現雙贏;但在其他情況下,則會使用更小型工廠,並進口所有必要零件。這些「汽車微型工廠」將延續當今「全球在地化」趨勢,重新配置就業並獲得地方政府推動。無論您採用「微型」或「巨型」工廠,我們的Connected Enterprise方法都能提供可擴展的IT解決方案,協助您拓展業務。

4. 電池與汽車零組件的完整可追溯性

在生命週期議題與乘客安全方面,可追溯性至關重要。您必須能證明您的EV電池組具備環保認證,並符合企業社會責任(CSR)要求——「從礦山到汽車」。這需要先進技術與嚴格標準。為此,Rockwell Automation及合作夥伴正與歐洲議會設立的歐洲綠色協議合作。

我們也可預期數位化將使供應鏈更具彈性與韌性。想像一下城市車輛同時運送乘客並提供貨物最後一哩配送。這正是大數據、連接性與IIOT的成果,實現技術的全面融合。

如果您想進一步了解能引領企業邁向未來的顛覆性技術,請通過LinkedIn與我聯繫。

Forbes – 讓Elon Musk走向giga:英國新創公司表示微型工廠是製造電動車的獲利之道
Main Image
文章
Forbes – 讓Elon Musk走向giga:英國新創公司表示微型工廠是製造電動車的獲利之道
立即閱讀

已發佈 2020年12月2日

主題: Digital Transformation Automotive & Tire

Dominique Scheider
Dominique Scheider
交通運輸-策略與行銷經理 EMEA,Rockwell Automation
Dominique Scheider 是 EMEA 的交通運輸產業策略與行銷經理。在此職務中,他負責定義 Rockwell Automation 在 EMEA 交通運輸產業的策略,包括汽車與輪胎、航空、海運與基礎設施業務。他擁有超過15年的 Rockwell Automation 經驗,負責領導汽車與輪胎帳戶、汽車製造商與 Tier-1 供應商的關係。在擔任此職務之前,Dominique 曾擔任 EMEA 汽車與輪胎產業經理。他於2006年加入 Rockwell Automation,擔任汽車產業策略帳戶經理。
聯絡方式:
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,直接在您的收件匣中接收最新消息、思想領導力和資訊。

訂閱

為您推薦

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 汽車產業中的顛覆性技術