Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

數位製造因應不斷變化的消費趨勢

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
數位製造因應不斷變化的消費趨勢 hero image

面對不斷變化的消費行為,採行數位化的必要性,為產品製造商及其供應商帶來了更大的壓力。

市場上有一個重大趨勢,就是消費者希望有更多種類與更為直覺的量身訂做產品,還要能立即到貨。過去消費者只能根據市售產品選擇自己想要的產品,不過現在我們發現,消費者在確認供貨狀況之前,會先上網查看所有選擇,然後從多個來源訂購,而且是用能找到的最漂亮價格訂購。

我們的客戶告訴我們,消費者對於產品種類的多元需求增加,確實促使製造商採用全新的製程控制技術。

供應商不再只是和傳統的長期競爭對手競爭,現在也感受到交貨時間更短、更多利潤遭到侵蝕,以及網路平台投資成本更高的壓力。許多供應商告訴我們,全球競爭的加劇,促使他們為年輕一代建置更具智慧的工廠。

雖然我們只是剛開始接觸這種全新的消費模式,但有一點可以肯定,就是我們要建立的製造工廠,不僅必須能夠滿足當前的需求,也要能夠滿足未來的需求,才能讓公司經營下去。

因此,透過各種國家計畫推動數位化,可以促進對於數位製造工廠的需求:提供最高的彈性,同時降低生產成本。

雖然這些對多數產業而言並不陌生,但市場需求的變化速度,顯然會推動和促進在製造過程中採納這些需求。

市場上有一個重大趨勢,就是消費者希望有更多種類與更為直覺的量身訂做產品,還要能立即到貨。

為了實現這些全新的目標,數位工廠顯然不能再局限於自身的窠臼,而是要延伸到完整的供應鏈──從原料到消費者可以訂購或購買產品的商店。

在數位工廠方面,不僅要能快速滿足這些彈性的生產需求,而且要在未來的數位工廠中扮演更重要的角色,因此獨立的DCS系統顯然不再是一種選擇,需要的反而是整合式數位DCS。有某個客戶支持這種論點,他告訴我們:「現在還做我們五年前就在做的事情,會讓我們落後20年,因此我們必須將我們未來的工廠數位化。」

如果要以單一視圖查看供應鏈的所有領域,網路安全環境便需要一個開源平台。快速決策需要可靠的基礎,亦即收集、分析和散佈企業規劃人員與工廠經理可以理解的大量資料。

當企業在嘗試解決不斷變化的消費行為時,各國政府也施行新的法規,以確保消費者不會買到品質不佳的產品,這對他們的健康狀況可能會有不利的影響。

這讓製造工廠必須實施涵蓋整個價值鏈的強大貨物追蹤程序,從原料供應商一直到個別消費者的產品品質。

所有這種「大數據」都必須加以儲存,但也要脈絡化,以便在需要補救方案時才能迅速反應。

歡迎造訪我們在Achema的攤位,探索我們如何利用可擴充數位DCS協助各種規模和水準的公司進行建廠投資。

在此期間,您也可以瞭解單一用途的生物技術反應器如何扮演同樣重要的角色(解決製藥產業中這些類型的需求),以及我們如何透過企業型序列化解決方案協助貴公司符合規範。

 

 

已發佈 2018年5月18日


Alain Hermans
Alain Hermans
Process Leader, EMEA, Rockwell Automation
Alain has 35 years of experience in process across in multiple industries and focus was on Food & Beverage, Pulp & Paper and Metals driving market adoption for our PlantPAx solution. In the past Alain was the EMEA System Integrator manager focused on enabling our System integrators on increasing their business in a profitable manor.
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
  5. Chevron LeftChevron Left 數位製造因應不斷變化的消費趨勢