Loading
部落格 | 數位轉型
Recent ActivityRecent Activity

數位啟迪 – 環境智慧

Sustainder 如何以更智慧且顛覆性的製造方法,為智慧城市照亮前進道路

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
數位啟迪 – 環境智慧 hero image

應對氣候變化是大多數組織議程上的重要事項,而減少能源消耗的雄心目標正推動著各地的創新與投資。

這一點在公共空間中表現得尤為明顯,歐洲各地的市政當局和地方政府都設定了減排和基礎設施改善的挑戰性目標。

公共道路和空間的照明是通過以節能LED燈取代現有基礎設施來實現大幅成本和能源節約的領域。當我們在短短幾年前創立Sustainder時,我們看到了進一步發展的機會。

我們為自己設定了挑戰,不僅要設計利用LED技術降低能源消耗的燈具,還要設計能與環境互動的燈具——我們稱之為「燈具」的產品——這些產品能夠促進公共空間的控制、安全、靈活性與管理的提升。

在短短幾年內,我們已經開發、製造並安裝了真正智能的公共城市空間照明解決方案,這些方案靈活、具備前瞻性,並為未來帶來令人期待的展望。

那個靈光一現的時刻

我們的起點是意識到地方和國家政府必須大規模推廣LED照明,以實現氣候變化效率目標。更廣泛地思考地方政府的需求時,我們認識到,這種規模的任何變革都應從健康、流動性、安全與通信等當前及未來需求的角度加以考量。

 

了解到這些改進需要與現有基礎設施配合運作,我們以現有具備電力來源的傳統燈桿作為起點,以智慧城市作為終點。

雖然智慧城市在實施方面仍處於起步階段,但考慮到未來連接性和感測器將為城市基礎設施帶來更安全的街道、自動駕駛交通,以及生態永續生活的能力,這是令人興奮的。我們很快就清楚地認識到,實現這一目標所需的大部分新基礎設施都可以整合到現有的街道照明中(而不是每項技術都需要自己的網路、桅桿和佈線),因此我們開始思考真正智慧的燈具可能具備哪些能力。

簡而言之,我們意識到可以結合兩個重要趨勢——向LED照明的必要轉型,以及持續推進更智慧城市的發展。我們意識到能夠為地方政府帶來巨大且迫切的效率提升,同時以我們照明產品的連接性基礎與功能,支撐其未來的智慧基礎設施需求。

疫情期間製造業轉型
Main Image
疫情期間製造業轉型

進一步了解 Sustainder 與 Technologies Added 如何在 Rockwell Automation 影片中合作。

 

為智慧城市鋪路

我們的燈具蘊含豐富科技,幾乎可無限配置,以滿足任何公共照明空間的需求:

  • 它們可配備動作感應功能,僅在有車輛、自行車或行人經過時啟動,之後調暗以減少光污染與能源消耗。
  • 它們可安裝環境感測器,回報空氣品質數據或偵測氣體洩漏。
  • 它們甚至可配備麥克風,能通知當局事故發生,並自動提升照明亮度以協助到場的緊急服務人員。
  • 它們可安裝5G天線,將整個區域帶入下一代行動連接時代,為即將到來的智慧移動解決方案做好準備。
  • 它們可計數並監控交通流量,並整合攝影機以提升交通流暢度或安全性。

此外,這些功能皆可透過中央控制儀表板實現,並可遠端管理。

當然,市中心行人區的燈具需求與高速公路、住宅道路或自行車道的需求各不相同。即使是我們燈具的傳統照明功能,也能提供極大變化,以滿足特定地方政府對不同照明亮度、色彩及佈線需求的要求。

智慧創意需要智慧工廠

能為客戶提供如此多元的功能,需仰賴先進的製造能力。這種能力必須極為靈活,能將每位客戶的精確配置需求轉化為高效率的生產流程,即使產品規格多樣也不受影響。

我認為,這正是數位轉型未來最有趣的挑戰之一。科技讓各種可能成真,但面對現有基礎設施,無論是城市街道還是全球工廠,我們如何從現狀邁向未來?如果我們仍以傳統方式製造顛覆性技術,該如何擴大規模?像Sustainder這樣的新創公司,如何以具競爭力的方式,向客戶提供數位化製造優勢,與大型競爭對手抗衡?

對我們而言,答案同時也是工廠即服務模式的概念驗證。我們需要一個功能極強大的製造設施,但沒有資金建造,且初期訂單量也不足以發揮最大效益。我們需要現有供應鏈、先進的企業資源規劃(ERP)、製造執行系統(MES)及履約專業。為與大型國際照明製造商競爭,我們必須享有同等或更先進的製造能力與規模,而無需從零開始自建。

工廠即服務

我們的解決方案是位於荷蘭埃門的Technologies Added共享智慧工廠。透過工廠即服務模式,我們可使用其設施,包括Rockwell自動化數位骨幹,讓我們能快速建立可配置生產線,實現「大量客製化」——這種靈活且高度可擴展的流程對於提供產品多樣性至關重要。

該工廠提供先進技術與能力,如3D建模、智慧機器人、數位雙生與數據驅動製造,使我們能從配置軟體產生生產訂單,並由Technologies Added經驗豐富的員工與製造流程能力執行。

我們模式的最大優勢在於其輕量與可擴展性。我們展望未來將有更大合約,屆時Technologies Added需持續擴展以滿足需求,並有機會在其他地點複製此模式,靠近主要市場。重要的是,埃門的製造方法可直接從Rockwell自動化數位骨幹複製,意味著為Sustainder增加指數級產能的過程相對簡單。

靈活方式迎向更光明的未來

另一個令人振奮的面向,是Sustainder模式下的新製造方法為燈具製造帶來新方向——也可能為未來其他顛覆性技術新創公司的規模化發展提供新契機。

過去照明設備多為一次性銷售,預期可運作25年或更久,而我們燈具的可更換卡匣(大腦)則讓系統初次銷售成為持續關係的起點,能隨需求或新功能出現而擴充或更換功能。長遠來看,這也開啟了與客戶建立不同關係的可能性。例如,我們可從單次購買(資本支出)轉為考量整體擁有成本(TCO)並以「服務」形式購買的模式(營運支出模式)。

雖然目前尚未積極探索這些可能性,Sustainder已具備靈活性,未來可進一步發展相關構想。這得益於工廠即服務模式,Sustainder員工能專注於我們最擅長的領域:照明解決方案銷售與開發、市政照明系統軟體工程、尖端燈具硬體工程,以及客戶與技術支援營運。製造與實現這一切的數位骨幹,將由致力於保持尖端地位的公司持續履行、調整與優化——製造(Technologies Added)以及自動化與資訊解決方案(Rockwell Automation)。

對Sustainder而言,這代表著光明的未來,因為我們正突破公共照明的限制,邁向更智慧、更安全、更互聯且更具氣候意識的未來。

您可在Rockwell Automation的影片中進一步了解Sustainder與Technologies Added的合作,該影片由BBC StoryWorks Commercial Productions製作,並由Digital Europe於其「Digitally Enlightened」系列中呈現。

已發佈 2021年4月20日

 
主題: Digital Transformation Management Perspectives Automotive & Tire Chemical Entertainment Fiber & Textiles Food & Beverage Household & Personal Care Infrastructure Life Sciences Marine Mining, Metals & Cement Oil & Gas Power Generation Print & Publishing Pulp & Paper Semiconductor Water Wastewater

Marco Bosch
Sustainder 行銷與營運總監
聯絡方式:
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
  5. Chevron LeftChevron Left 數位啟迪 – 環境智慧