Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

數位製造推動Daimler卡車的創新

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
數位製造推動Daimler卡車的創新 hero image

創新製造商正透過規劃能轉化為即時商業價值與成果的使用案例,實現工業物聯網(IIoT)的價值。

事實上,根據思科最近的分析,製造業是全球私營部門中「數位價值風險」最大的產業,估計達USD6100000000000。我們兩家公司——Rockwell Automation與思科——的聯盟,一直專注於協助客戶在數位轉型旅程中,轉變其製造營運以獲取這些價值與商業成果。

數位製造已經轉型了Daimler Trucks North America(DTNA)的營運。對DTNA而言,成功不僅僅是控制成本。

更在於建立一個能夠靈活回應市場需求——無論是今天還是明天——的敏捷企業。DTNA作為Daimler旗下公司,是北美最大的重型卡車製造商,也是中型卡車與專業商用車輛的領先生產商,旗下擁有Freightliner、Western Star、Freightliner Custom Chassis、Thomas Built與Detroit等知名品牌。

波特蘭製造工廠生產各式商用車輛,包括四種不同型號的Western Star卡車。每個型號皆針對特定需求進行客製化,並依據每位客戶的需求量身打造,這在大量生產環境中並不容易。

DTNA決定需要升級其Western Star生產設施的網路,以更好地協調卡車客製化並支援靈活高效的營運,無論是現在還是未來。

該公司還希望建立一個新網路,作為創新生產應用程式和自動化系統的基礎,包括用於資產追蹤的無線射頻識別。

正如Western Star廠長Paul Erdy所說:「我們協調所有零件在單一卡車上的組裝。每輛下線的卡車都像雪花一樣—沒有兩輛是相同的。我們提供不同配置的軸距、車軸、顏色、空氣濾清器和其他選項,並客製化每輛卡車以滿足客戶的需求。」

改善工廠生產可視性

DTNA將我們兩家公司視為此項工作的戰略合作夥伴,基於我們共同開發的融合全廠乙太網(CPwE)驗證設計指南來設計和部署新網路。

整個工廠的安全無縫Wi-Fi連接至關重要,因為團隊領導和主管需要透過無線電話進行可靠通訊來管理現場生產。

安裝新網路後,無線設備(如iPad)可用於確認卡車配置、檢查零件供應水準、從倉庫取回零件,並即時確認卡車狀態。

安全、獲獎的工廠到企業網路

透過將IT和自動化網路結合成一個安全、可管理且融合的環境,DTNA管理人員獲得了跨生產和營運的即時可視性。資料安全地傳輸給管理人員,幫助他們做出更好、更快的決策,保持工廠高效運行。軟體定義網路(SDN)還支援遠端故障排除,以在設備需要維護或修理時最大限度地減少停機時間。

該架構可擴展至任何規模或配置,使DTNA能夠將Western Star工廠作為範本,並在包括北卡羅來納州和墨西哥在內的其他工廠推廣。

該專案的部署最近榮獲2016年製造業領導獎企業技術領導類別獎項,表彰其波特蘭卡車製造廠專案。

業務成果轉化為價值

在競爭激烈的卡車運輸業中,在價值、品質和交付方面滿足客戶期望是關鍵。

為了實現這一目標,根據DTNA首席資訊官Dieter Haban的說法:「我們產生並收集大量數據,以了解我們在卡車組裝過程中的狀況。現在我們可以向管理層提供儀表板資訊,隨時掌握任何零件短缺情況,並即時了解車輛狀態。」

我們期待在未來許多年持續與DTNA合作,陪伴他們在成為真正數位化製造商的旅程中前行。感謝您的閱讀。

共同作者:Joe Kann,Rockwell Automation全球業務發展副總裁

已發佈 2016年3月22日

主題: Automotive & Tire

Chris White
Chris White
Senior Vice President, Internet of Things & Internet of Everything, Cisco
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
  5. Chevron LeftChevron Left 數位製造推動Daimler卡車的創新