Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

銅冶煉廠透過現代化分散式控制系統 (DCS) 升級其營運

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
銅冶煉廠透過現代化分散式控制系統 (DCS) 升級其營運 hero image

每年生產350000公噸銅已經令人印象深刻,但在一座近70年歷史的工廠中,使用20年歷史的製程控制系統來達成這個目標更是令人驚嘆。然而,經過如此長久且忠實的服務後,即使是最耐用的製程控制系統也需要升級。

例如,位於智利科皮亞波、由智利國家礦業公司(ENAMI)營運的赫南·維德拉·利拉(HVL)銅冶煉廠就需要一套新的現代化分散式控制系統(DCS)。

根據ENAMI規劃與維護部門首席諮詢工程師Manuel Parra表示,ENAMI的Bailey控制系統和過時的自動化網路缺乏備用零件,無法提供生產數據存取,也無法獲得支援。HVL位於智利乾旱的阿塔卡馬沙漠地區,於2015年開始升級專案,並於2018年完成。

ENAMI由傳統Bailey系統運行的製程控制區域包括電熔爐、給水/廢水處理廠以及用於清理爐渣的teniente轉爐。Parra解釋,他們在各自獨立的製程控制區域面臨營運挑戰。他們的8000個I/O點僅在人機介面層級連接,而非在資料庫層級連接以處理關鍵資訊。

憑藉超過100年工業自動化經驗,我們提供多元的製程解決方案,以滿足您的挑戰。我們在批次處理、製程優化及安全系統解決方案與服務方面的製程專業知識,能協助您實現目標。

規格到安裝

自2010年起,ENAMI的升級團隊開始研究製程控制系統(PCS)解決方案及供應商,以取代其舊有的Bailey控制系統,最終選定PlantPAx® DCS,包括人機介面、資料庫及歷史資料記錄器。

Rockwell Automation Argentina S.A.的過程產業經理Andrés Sammartino解釋,ENAMI需要一套現代化控制系統,具備易於維護、強大診斷與警報功能、支援商業決策的資料管理,以及支援營運改善的能力。

他們根據這些需求制定了專案技術規格,確保所有供應商標準一致。規格涵蓋操作站、機櫃與資料處理控制單元(DPCU)、歷史資料記錄器更換、工程圖與服務、工廠驗收測試(FAT)、現場驗收測試(SAT)、人機介面與控制的設定、光纖網路安裝、試車與啟動,以及操作與維護訓練。

三階段方法

HVL銅冶煉廠現代化升級至DCS分為三個主要階段:

第一階段為移除舊有的人機介面,但允許其與新系統並行運作一段時間,讓操作員能夠適應。此階段包括新增光纖網路,為DCS做準備。

第二階段為實施DCS,包括九套冗餘的ControlLogix®控制器,以及PlantPAx DCS與廠內部分仍在使用的Bailey設備之間基於OPC的通訊。

第三階段為移除更多舊有設備,完成向DCS的轉換,並將所有控制系統元件連接至冗餘乙太網環。

ENAMI識別所有Bailey機櫃與線路,新增PlantPAx機櫃與佈線,並於試車期間進行實際運轉。

Para解釋,現在一切皆可透過Rockwell Automation製程物件庫進行調試,讓用戶與系統整合商能以標準化方式進行小幅變更,而非各自為政。

具IT背景的Para特別強調遷移需符合七層開放系統互連(OSI)模型,使IT維護更容易,問題解決更迅速。

可視化即優化

ENAMI基於PlantPAx DCS的整合冶煉作業可提供:

  • 其製程的整體工廠視圖、即時資料、關鍵績效指標(KPI)及儀表板;
  • 維護效率,包括資產管理、預防性/預測性維護及維護成本降低;以及
  • 標準應用,如標準化自動化專案、正確技術應用及高效投資報酬率(ROI)。

Sammartino補充,現代化分散式控制系統 (DCS)可提供更全面的工廠視圖,掌握一切,讓維護更高效、成本更低,並將所有控制統一於同一平台。

已發佈 2019年7月31日

主題: Mining, Metals & Cement

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
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
  5. Chevron LeftChevron Left 銅冶煉廠透過現代化分散式控制系統 (DCS) 升級其營運