Loading
部落格| Fiix 軟體
Recent ActivityRecent Activity

Fiix CMMS:更輕鬆地管理您的維護作業

不要再將您的時間浪費在過時的維護管理軟體。我們可以簡化您的維護數位轉型過程。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
頭戴白色安全帽的女士,正看著手機

許多公司採用雲端型、具有 AI 技術的 Computerized Maintenance Management System (CMMS) 投資於現代化營運的維護數位轉型。在一個遠端、混合與分散的世界裡,雲端型應用程式讓維護團隊能夠取得改善生產力和運作時間的必要資訊和工作流程。

公司在實作標準化流程、最佳作法還有持續改善計劃等方面,面臨日益漸增的壓力。CMMS 軟體解決方案對製造、石油與天然氣、公共設施、批發、配銷、運輸、物流、商務辦事處、醫療保健和公營事業等許多產業的組織來說是其最佳選擇。

Fiix CMMS 是為了企業的維護團隊而構建,並讓公司能夠改善工作的方式,包含組織資產、達成關鍵設備的效能,並讓維護團隊持續地專注於要務上。成千上萬家公司使用我們的 Fiix CMMS 制定出由資料驅動的決策,藉此提高維護效率並交付更豐碩的業務成果。它是其中一個最為開放的 CMMS 平台,能夠連線數千個端點,並且能夠順暢地在業務系統和團隊中進行整合。


商業價值亮點

團體

44%

更具生產力的設備和維護團隊

含有黑色外框的文件檢查清單圖示

78%

縮短填寫工單的時間

時鐘的黑色框線

27%

減少平均故障間隔

生產線上的盒子

10%

降低生產成本

注視庫存清單的男性所呈現的黑色輪廓

22%

更有效率的檢查團隊

來源:IDC 解決方案簡介,贊助者:Fiix,《Measuring the Business Impact of Fiix’s Maintenance Management Software》(衡量 Fiix 維護管理軟體的業務影響),doc #US47612021,2021 年 4 月。

 


在 IDC 解決方案簡介中指出,公司報告 Fiix 的分析和資產透明度,讓公司能夠更容易管理其資產和製造營運。客戶們發現的主要益處包含:

  • 讓管理和維護其組織實體資產的團隊獲取更佳的透明度
  • 易於使用的特點,讓管理也變得更加容易
  • 藉由標準化操作提高效率
  • 符合組織成長需求的平台擴充能力

CMMS 資產管理工具方便公司於一處檢視、分析所有設備資訊,並據此採取行動。使用 Fiix CMMS,公司就能夠在不同的位置,藉助更好的資產透明度、標準流程和透明度,在業務營運上取得成功。公司可以按班次、區域或地點安排使用者、設備、庫存、採購和任務。他們可以使用拖放功能建立資產階層並對相似的資產進行分組,維護團隊僅需排程、指派和追蹤任務一次。

Fiix CMMS 也為技術人員、IT 和操作技術 (OT) 整合以及已應用的人工智慧提供行動應用程式,以便取得改善的維護結果。

縮短停機時間是一大關鍵益處。資產遭遇到失效或故障等狀況,而無法進行操作或需要進行維修或檢查時,即會有停機時間的情況發生。設備失效並非總是可以避免的情況。然而,若是維修和預防性維護 (PM) 的效率不佳,那麼停機時間就會變得更長。這些效率低下的情況可能會累加,並且在無法生產的時候讓工廠耗費大量的時間和金錢。

使用我們的 Fiix CMMS,即可更加容易地維修和檢查資產,讓停機時間盡量降至最低的程度。技術人員可以從任何位置登入行動應用程式。接下來,他們可以查看資產的歷程、圖解、零件的位置等更多資訊,更加快速地執行工作。CMMS 軟體也可以幫助組織找出耗費太多時間的工單,發現延遲的原因並快速地加以維修。

另一項重要的功能,即是這套軟體得以消除透過電話、便利貼、白板或口述等過時的工作請求方式。這些過時的流程,迫使維護團隊在建立工單和輸入資料時花費不必要的時間。CMMS 藉由自動化工作請求流程,消除了許多額外的步驟。員工能夠記錄工作請求、設計預防性維護的觸發方式,或是連線到根據資產即時狀況建立工單的感測器。再也不需將時間浪費在翻譯工單、追蹤操作員或是搜尋檔案櫃。

使用 Fiix CMMS 簡化您的現代化維護過程。我們會與您一起合作,並提供評估、購買、實作和整合維護軟體的工具給您。

採用 Fiix CMMS,降低 54% 的停機時間

Perth County Ingredients 的維護經理 Tom Dufton 了解每次在機器停擺時,企業承受的時間與金錢損失,而這樣的狀況時常發生。他下定決心要找到一種可以規畫和排程維護的方式,而不是對緊急事件做出反應。Tom 發現,Fiix CMMS 就是最佳選擇。

Tom 與他的團隊在實作 Fiix CMMS 三年之後,已經將預防性工作予以自動化、減少 54% 的反應性維護,並且降低了 42% 的下班後工作請求。

Tom 在談論到 CMMS 的益處時表示:「設備的自動化,基本上允許我們得以從一個位置執行多項操作。我們總是能夠掌握設備的最新狀況。」

請閱讀 Tom Dufton 的完整故事

現在就採取行動

  • 請閱讀《預防性維護簡易指南》
  • 請觀看隨選網路研討會,了解我們為您帶來的 Rockwell Automation Fiix CMMS 介紹

已發佈 2021年9月27日

主題: Optimize Production FactoryTalk MaintenanceSuite Fiix CMMS

Sandy D'Souza
Sandy D'Souza
Director, Product Marketing, Fiix a Rockwell Automation Company
Sandy, the Director of Product Marketing at Fiix since 2017, has excelled in sales, partnerships, and marketing. He pioneered the Fiix App Exchange, the world’s first Industrial SaaS marketplace, and now focuses on aligning product strategy with customer needs.
訂閱

訂閱 Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left Fiix CMMS:更輕鬆地管理您的維護作業