Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

以Agility 4.0賦能智慧工廠

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
以Agility 4.0賦能智慧工廠 hero image

關於工業4.0有許多討論 – 這個概念涵蓋了自動化、網宇實體設備以及用於數據獲取和處理的電腦化系統的日益廣泛應用。

但實際上有哪些技術可以讓這一切成為現實?

作為包裝行業領先的設備與服務供應商,我們有責任協助生產商實現工業4.0的所有效益。

因此,我們與Sidel共同制定了一項集團計劃,並將其命名為Agility 4.0。該計劃在補充並強化工業4.0機遇的同時,旨在協助包裝製造工廠變得更加互聯、靈活且具備高響應能力,推動智慧工廠落地,創造一個由包裝大規模客製化與產品多樣性驅動、提供更多選擇與獨特消費者體驗的世界。

生產商需要適應與改變

現今消費者變得越來越挑剔 – 追求更高的個性化、多樣性與便利性。同時,配送端也在尋求更多客製化的配送方式與更高的響應速度,這主要受到不同購買行為及新零售模式的推動。

面對這種日益增長的壓力,生產商必須找到新的方法來提升生產線運作的速度、效率、靈活性與多功能性。他們希望監控設備效率與控制系統性能,以最大化整條生產線的正常運行時間。他們還需要實施可持續發展措施,以降低能源、原材料及其他資源的消耗,同時最小化成本。

最終,這關乎於無論產品為何,都能提升生產線績效,同時優化整體擁有成本(TCO)。所有這些因素推動著從大規模生產向大規模客製化的轉型;但這一轉型不能在整體設備效率(OEE)、整體擁有成本(TCO)及可持續性等績效標準上妥協。

理想目標是實現「擴展工廠」,讓生產商能夠充分利用技術先進的解決方案,以獲得額外產能並提升靈活性。如此一來,可生產更多庫存單位(SKU),而無需在資產或人力方面提高投資門檻。

可持續生產與優化能源使用

能源消耗與碳足跡現已成為採購決策的核心因素,因此環保應成為任何方案的核心要素。具備生產較小批次並更貼近消費中心的能力,可減少長距離配送庫存的需求,有助於實現更可持續的方法。

能源消耗模擬工具可用於審核現有設施,或協助新設施設計,使生產商能夠測試多種配置、驗證設計並優化節能方案。

視頻、音訊與擴增實境

我們也見證了遠端視頻協助服務的巨大成功,該服務運用視頻、音訊與擴增實境技術,使專家能夠透過遠端即時觀看,更深入了解生產線問題。

這提供了即時且主動的技術支援,以便快速故障排除;縮短維修時間並加快生產重啟;以及提升營運可用性。擴增實境隨後可對問題進行完整說明,並提供解決方法的協助,在透過音訊設備給予口頭指示的同時,提供精確的視覺引導。

在2017年Interpack展會上,我們透過展示完全基於我們Agility 4.0計劃的產品組合,強調了我們協助生產商把握工業4.0機遇的承諾。該產品組合包括CareSelect™,這是一套通用且模組化的異形瓶進料系統,幾乎可整合至任何機器人或傳統裝箱或收縮包裝解決方案中。

運用Rockwell Automation的iTRAK智能軌道解決方案,CareSelect提供了一種革命性的新方式來分組瓶子,其中移動器與瓶子的接觸時間僅0.3秒 – 比螺桿方式少20倍。

我們很高興在杜塞道夫展會上,由Rockwell Automation主辦的首屆最佳未來機器獎中,被宣布為模組化機器類別的獲獎者。

已發佈 2017年10月16日


Ludovic Tanchou
Ludovic Tanchou
Gebo Cermex 策略、產品與創新副總裁
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
  5. Chevron LeftChevron Left 以Agility 4.0賦能智慧工廠