Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

軟啟動器在電阻性負載上的優點

了解軟啟動器如何在電阻性負載上利用相位角控制。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
配備牛奶巴氏殺菌槽及管道的乳製品工廠

許多電阻性負載應用會使用固態接觸器,或在某些情況下,使用適當尺寸的標準接觸器來執行控制。

 

標準接觸器的缺點在於其本身的工作週期磨損。與固態設備相比,機電元件的工作壽命有限,而固態設備由於幾乎沒有或完全沒有機械部件,因此壽命更長。

為了將製程維持在特定溫度,需要某種類型的控制來循環開啟與關閉接觸器。

該控制可以來自可程式邏輯控制器(PLC)、溫度單迴路控制器或介於兩者之間的其他裝置。

標準矽控整流器(SCR)通常會使用一種稱為零交越的控制方式,基本上是在正弦波的零交越點進行開啟與關閉。

開關功能可以是一個週期,或有時會使用零交越時基功能。時基功能會讓SCR導通「x」時間,然後關閉「y」時間,然後重複,如下圖所示。

如果用於電阻加熱器應用,此方法需要在時序上進行一些調整以維持溫度。

這些最適合低熱冷比的應用。例如,電阻性負載如鎳鉻合金、鐵鉻合金和鋁合金在溫度變化時電阻變化極小。零交越功能的優點:

  • 在開啟SCR時可最小化負載電流
  • 減少施加於電力線及釋放至空氣中的噪音
  • 非常適用於恆定電阻型元件

控制電阻性負載的另一個選項是相角切換或觸發。此類控制可在需要時提供精確的電壓控制,從而實現穩定的輸出。

對於電阻性負載控制,可在接收到指令時開啟,並於零交越電壓時關閉,如下圖所示。

相角控制的優點包括:

  • 為控制溫度遲滯提供最快速且最準確的響應時間
  • 一種多功能的電阻式啟動方法
  • 控制正弦波每個半週期的SCR觸發
  • 最適用於高湧入電流應用特性
  • 電阻會變化的老化負載

由於電阻性負載的多樣性,最通用的控制方法是相角控制。

最適合相角控制的電阻性負載包括:

  • 高壓滅菌器中的加熱電阻器
  • 用於加熱液體槽的加熱元件
  • 具有高熱冷比的應用
  • 鎢、鉬、石英或其他在溫度升高時電阻增加的元件

這與軟啟動器有什麼關聯?

具有IEC使用類別AC-53A的軟啟動器可以在電阻性負載上使用相角控制,為加熱器提供足夠的控制,就像啟動馬達時一樣。

軟啟動器不是啟動馬達,而是可以在1~100%全電壓範圍內維持特定的輸出電壓,如果演算法允許的話。

下載我們的白皮書,了解更多關於Allen Bradley SMCTM-50軟啟動器如何提供參數設定,正式執行使用相角控制的電阻性負載應用,並具有多種整合控制選項。

已發佈 2017年10月9日


Bill Bernhardt
Bill Bernhardt
Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
聯絡方式:
白皮書:SMC-50 固態智能馬達控制器用於管理阻性負載
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
  5. Chevron LeftChevron Left 軟啟動器在阻性負載上的效益