Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

具備遠端通訊的自動化解決方案

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
具備遠端通訊的自動化解決方案 hero image

電信業在過去25年來不斷演進,持續預測市場需求。在這個領域中,技術和服務發展迅速,網路流量也大幅成長。

因此,近年來全球投入了大量資金來實施新的網路技術–僅在西班牙,固定寬頻覆蓋率就達到99%,行動寬頻覆蓋率為93%。技術已經開發完成,基礎設施也已就位,那麼為什麼不利用它們來滿足工業中經常遇到的所有通訊需求呢?

在不同地點的兩個控制系統之間提供通訊;集中式資料蒐集與監控系統監控所有工廠中的自動化設備;或設施發送包含每日生產詳情的電子郵件給相關人員,這些都是再生能源、水處理和機械製造商等行業常見的情況。現在所有這些情況都可以透過標準EtherNet/IP高效實現。

網路技術為應用程式增加的價值始於可靠的路由器。基本路由器管理連接到不同網路的設備之間的通訊,並僅將必要資訊傳輸到正確的目的地。具有遠端通訊功能的路由器包含數據機(3G、4G等)或WAN埠,以允許從任何位置進行網際網路連接。

這些路由器通常具有防火牆功能和/或使用虛擬私人網路(VPN)連接的能力,以幫助防範外部網路的威脅。強烈建議路由器能夠提供遠端通訊功能。它不僅能建立連接,還可以在發生警報、操作故障和事件時發送通知,以及記錄應用程式操作數據的歷史資料。

安全性是設計或維護網路時需要考慮的關鍵問題。必須在網路內通訊的設備或裝置之間建立安全連接和加密通訊通道,以保護傳輸中的資料。

這就是VPN的目標,它透過使用者名稱和密碼為虛擬網路提供存取規則,並對網路上設備之間交換的封包進行加密。

此外,工業網路應該防範任何不當存取–入侵者可能存取機密資料,甚至拒絕網路服務。這種安全等級由防火牆提供,防火牆設計用於阻擋未經授權的存取。

遠端通訊可以幫助改善工業應用中人員、設備和系統之間的連接性,並為生產力、效率和靈活性開創新機會。透過集中式技術服務支援,公司還可以減少差旅費用和意外停機時間。

已發佈 2015年3月3日


Noem� Rodr�guez
Noem� Rodr�guez
Sales Engineer, Integrated Architecture, Rockwell Automation Iberia
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
  5. Chevron LeftChevron Left 具備遠端通訊的自動化解決方案