Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

AngloGold 透過新型現代化分散式控制系統 (DCS) 實現現代化

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
AngloGold 透過新型現代化分散式控制系統 (DCS) 實現現代化 hero image

正如您無法見樹不見林一樣,有時您也無法了解流程應用或工廠中發生的情況,因為您的人機介面顯示器上有太多雜亂的資訊。

這正是AngloGold Ashanti位於巴西北部的一座金礦所面臨的挑戰,該礦場的圖形顯示過時且經常令人困惑。

根據巴西系統整合商Tagna工程部主管André Carvalho Guerra de Almeida的說法,用於監控位於戈亞斯省Crixás的Serra Grande金礦業務單元(訊息)活性碳流程的顯示器,也缺乏清晰且有用的生產數據,這降低了操作員的工作效率。AngloGold已委託這家巴西系統整合商,依據該礦場已採用的用戶端/伺服器標準,更新其人機介面顯示器。

訊息的活性碳應用配備了一套資料蒐集與監控系統,包含兩個單機工作站和色彩非常豐富的螢幕,這讓用戶在試圖識別流程中發生的情況並決定如何應對時感到困惑。

根據Almeida的說法,他們可以啟動 和 停止設備,但對於流程中發生的情況或其互鎖 和 序列的資訊很少。操作員經常感到迷失,而維護人員可能會進行未添加到監控系統中的更改,造成真正的混亂。

我們在批次處理、製程優化以及安全系統解決方案與服務方面的專業知識,能協助您實現目標。<a href="#">在此了解更多</a>。

螢幕上看到更多資訊

活性碳程序是MSG在破碎和研磨礦石後,於過濾和酸洗程序中用來從礦石中提取黃金的步驟之一。整體而言,AngloGold是巴西最大的黃金生產商。MSG礦場約佔該公司全球產量的10%,該公司在10個國家的14個礦場每年生產3800000盎司黃金,並佔全球黃金總產量的10~15%。

活性碳程序的原始自動化架構主要基於Rockwell自動化技術,包括一個L73 CPU、七個遠端I/O面板、1115個I/O點、一個透過EtherNet/IP與63個馬達通訊的馬達控制中心(MCC)、一個具備10個程序圖形的FactoryTalk®伺服器,以及一個運行ControlLogix®與FactoryTalk Studio軟體的工程站。

MSG採用PlantPAx DCS,因為它讓他們能夠利用Rockwell Automation程序物件庫,該物件庫遵循國際標準與最佳實務,有助於加速現代化程序。

根據Almeida的說法,MSG將其單機站台遷移至用戶端/伺服器架構,並實施了冗餘伺服器。他們也將舊的SLC-500 CPU重新程式設計至新的DCS,透過全廠標準化使維護變得更容易。

文化轉變

為了在礦場採用更簡單、更用戶友善的人機介面與現代化分散式控制系統(DCS),Almeida報告指出,Tagna與AngloGold團隊必須克服部分文化阻力,重新設計色彩豐富但效果不佳的顯示畫面。最終,他們採用更簡潔、灰階、符合ISA101標準的螢幕設計,這些螢幕更專注於程序,並僅以有限且有針對性的鮮豔色彩來突顯重要操作資訊。

他們導入了更佳的人機介面系統,保留了原有監控授權與軟體的投資。Almeida解釋,新螢幕可顯示所有內容,並為操作員提供活性碳程序的逐步更新。也能透過序列區塊更容易地新增變更。「當操作員如此快速地接受新螢幕時,我們知道我們走在正確的道路上。他們不斷詢問舊系統何時會被淘汰,」Almeida說。

新的活性碳應用在三個月內完成調試並開始運行。其程序已透過序列區塊完全自動化,現可為操作與維護團隊提供完整的程序與資產數據。

隨後,MSG也在其破碎與研磨廠區導入PlantPAx DCS。破碎區切換約需一個16小時的計劃停機日,而較為複雜的研磨區則因有更多CPU與I/O,約需三天。

已發佈 2019年5月29日

主題: Mining, Metals & Cement

Jim Montague
Jim Montague
Executive Editor, Control
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
  5. Chevron LeftChevron Left AngloGold 透過新型現代化分散式控制系統 (DCS) 實現現代化