Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

警示管理儀表板(Alarm Management Dashboards)是管理和監測工廠資料的絕佳工具

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
警示管理儀表板(Alarm Management Dashboards)是管理和監測工廠資料的絕佳工具 hero image

警示和事件管理對許多使用者來說是一大利器,對於想要能更清楚瞭解工廠作業內容的工程師和作業人員來說更是實用。警示管理儀表板可以針對使用者類型來進行自訂,讓設施內的人員可以查看與他們日常決策和工作相關程度最高的警示和事件。

以食品業為例,如果烤箱警示響個不停,警示管理儀表板將會提示使用者進行調查。一旦找到原因,使用者就可以立即判斷問題的來源,而這可能是烤箱皮帶的速度異常所造成。在此範例中,如果烤箱皮帶的移動速度太慢,烘烤的食物烤焦,就必須拋棄該批次的商品。

連結人員並組織警示資料

儀表板是用來消除同事以及人員和機台之間差距的便利工具。這些儀表板可以將相關資訊轉換為可以分享的見解,因為機台的情報可以提高生產力。這些實用的資料潛力無窮,而且可以加入系統中的警示總次數,抑制警示的次數及/或根據嚴重性、優先順序或頻率等準則而篩選的警示計數。

點選此繼續關注我們2019全年的儀表板部落格。

連線全工廠的人員,接著連線機台,警示儀表板便能協助提高可見性,讓製造商可以跨工廠所在地進行比較和觀察。讓這些見解能夠以更好的方式傳達至決策制定者,並鼓勵製造商和使用者之間的合作。

因為這些儀表板擁有絕佳的內建設定,所以警示資料可在某種程度上輕鬆分享。舉例來說,像是可以顯示工廠中的前十大警示及其發展趨勢的溫度圖。透過該儀表板視圖,使用者可以深入瞭解和查看發出警示的機台以及時間。

使用者在深入瞭解時,有多種總結警示資料的選項可以選擇,包括圖表、圖形、長條圖等。使用不同的顯示選項可協助讓報告、監測和觀察趨勢更加清楚。

警示資料和組織工具可以讓使用者更輕鬆檢視和理解資料,並可促進儀表板的分享。若要組織資料,使用者可以著重在特定警示與機台,並以新增和移除篩選條件的方式,將焦點完全集中在事件中會直接影響機台體驗的資料。

連線與開始

警示管理資訊的儀表板的提供可用來協助使用者輕鬆快速存取資料,而不需要特定訓練或專業知識。因為InnovationSuite內建圖像顯示工具,所以您不需要為您的儀表板撰寫程式。

使用者可以節省時間,並且快速將想要查看的內容整合在一起,例如尺寸和數值摘要,尋找平均值,或是計算標準差。維度可以用來區分和細分警示資料,因此使用者可以檢視每個批次或警示期間的警示次數等特性。

為了徹底提高易用性,大部分的工具和功能都內建在儀表板中,但進階使用者仍可搭配預測功能使用以建立專屬的計算,或是在現有的警示資料頂端建立自訂欄位。除此之外,使用者也可以透過快速下拉式清單,將資料整合到自訂的摘要表、樞紐分析表和預測功能中,以進一步改善組織和圖像顯示。

後續發展

警示管理儀表板就和我們所有的儀表板一樣,目的是讓使用者可以更加輕鬆和更容易管理。工廠內有數千個機檯、資料點和勞工得持續追蹤,因此我們建立儀表板來協助處理這一切。

讓自動化系統持續正常運作,這就是警示儀表板的主要作用。此外,在儀表板中所收集到的所有資訊,都可用來持續追蹤可能存在使用者系統中的數百個警示。

如果您想要進一步討論更多優點,請在此 訂閱我們每個月發佈的新聞稿,並繼續關注我們2019年全年度的儀表板部落格。

已發佈 2019年4月5日


Jennifer Kite
Jennifer Kite
Senior Information Software Technical Consultant, Rockwell Automation
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
  5. Chevron LeftChevron Left 警示管理儀表板(Alarm Management Dashboards)是管理和監測工廠資料的絕佳工具