Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

加速數位轉型

透過視覺化軟體與人機介面技術實現轉型

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
操作員使用 Optix

製造業領域的數位轉型正由現代視覺化軟體與人機介面(HMI)技術所推動。這些新技術有助於推動營運卓越、流程最佳化與競爭力。在本文中,我們探討視覺化軟體與人機介面技術如何透過開放、不可知論的系統來實現這種轉型,該系統促進協作與溝通。

現有障礙

當今企業在數位轉型方面面臨多項挑戰。其中一個重大問題是連接性,這是由於傳統技術孤島、不同的資料格式以及缺乏互通性所致。例如,工廠現場的機器可能存在氣隙,導致難以擷取資料,進而無法將流程移轉至雲端以進行分析、獲取智慧並提升商業價值。在許多情況下,氣隙的存在是因為缺乏能讓系統彼此介接的標準與API。

成本是數位轉型的另一個障礙,因為這些計畫通常需要在技術、企業級授權、專業人才與基礎設施改善方面進行大量投資。技術債務經常影響較舊的設施,因為從這些系統遷移可能既複雜又耗時。僅基礎設施改善的成本以及其上實際產品的成本就相當可觀,因此平衡這些成本與預期回報是一項挑戰。

隨著員工離開職場,知識缺口可能出現。現代人機介面視覺化技術可縮短新進人員的培訓流程,加速數位轉型,並為具備不同技能組合的新員工提供機會。此外,也有機會透過培訓提升現有專家的能力,使其能完全熟悉新產品與技術。

IT-OT融合是另一個常見且需考慮的議題,因為它涉及協調不同的目標、技術、文化與安全考量。克服這些限制需要仔細規劃、協作與策略性方法,以彌合IT與OT領域之間的鴻溝。IT-OT融合越順暢,團隊協作越緊密,客戶成功的可能性就越高。

可擴展性則帶來另一項挑戰,因為它涉及仔細規劃、資源分配、成本管理與技術考量。組織必須解決這些因素,以確保其數位系統的可擴展性能滿足不斷增長的需求,並在高負載下長期維持最佳效能。

加速數位轉型

對於視覺化與人機介面平台而言,有幾項特定的特質與功能對於加速製造業數位轉型至關重要。製造商持續尋求最小化停機時間、最大化產能並消除不良品與浪費。

在生產端,人機介面是關鍵介面,為操作員提供機器、生產線或系統即時狀態的快照。人機介面本質上連接了工廠現場、機器、系統、生產線以及任何可能用於資料分析的高階通道。推動這種連接的是視覺化軟體。所收集的資料必須以操作員能理解且可採取行動的格式呈現,並以客製化輸出方式,為特定作業適當提供資料。傳統上,人機介面在數位轉型中被視為工廠現場的特定功能或角色。然而,隨著連網企業的出現,當完全整合的系統變得至關重要時,這一觀念已經演變。此時,視覺化軟體的彈性、可擴展性與可延展性,以及與多個控制器、多個系統通訊的能力,成為利用物聯網協定(例如OPC統一架構(OPC UA)或訊息佇列遙測傳輸(MQTT))推動數位轉型的主要驅動力。

存取歷史資料是運行端的關鍵因素,本質上是將過去在工廠現場手動追蹤的內容數位化。選擇視覺化軟體時,整合式資料記錄器或歷史資料庫是核心考量,能讓資料進行數位化歷史記錄。

在製造設計端,人機介面與視覺化軟體透過提供協作開發環境,以及運用SaaS雲端工具來實現新商業模式的能力,加速數位轉型。終端用戶可與其設計開發團隊連結,該團隊通常由多位設計師同時參與專案,無論身處何地,皆能實現協作、彈性、安全與透明。

人機介面工具也讓協作開發程式碼的開發人員可使用如GitHub等集中式儲存庫進行程式碼管理與版本控制。使用者可無縫合併變更,避免重複作業。集中式環境提供專案狀態、變更歷史與版本控制的完整檢視,有助於提升透明度。人機介面工具讓OEM能與外部及客戶或合作夥伴協作,分享想法、故障排除與評估應用。設計師可在此儲存庫建立可重複使用的程式碼庫,促進信任與效率,並能輕鬆將可信賴的程式碼模組整合至應用中,提升差異化。

最後,人機介面與視覺化技術也透過機械維護支援數位轉型,賦能操作員遠端存取。問題可被標記並向維護工程師發送通知,整合的聊天工具與螢幕共享功能將現場操作員與遠端技術人員連結,以傳遞問題與維護解決方案。

擁抱未來

展望未來,隨著OEM與系統整合商調整或創建新商業模式,並建構支援雲端連接性的基礎設施以實現商業化,他們有機會與自動化解決方案供應商合作。

雖然人機介面工具與視覺化軟體是製造業數位轉型的核心,但其他工具對於形成完整系統同樣不可或缺。擁抱這些技術,對於製造商優化營運、提升品質、降低成本並在當今數據驅動的世界中保持競爭力而言,是必要之舉。

已發佈 2024年7月26日

主題: Accelerate Digital Transformation Digital Transformation Human Machine Interface

Susan Burtch
Susan Burtch
Rockwell Automation 視覺化軟體商業產品組合經理
作為人機介面資深人士,Sue 幾乎見識過所有人機介面硬體和軟體。作為我們軟體與控制業務的關鍵團隊成員,Sue 協助設定視覺化產品組合的方向以及我們進入市場的方式。她的主要重點是了解並解決客戶需求。
Paul Haikal
Paul Haikal
商業產品組合經理,視覺化軟體,Rockwell Automation
Paul 在工業自動化領域擁有 20多年經驗,涵蓋遠端支援、啟用以及產品和產品組合領導,對視覺化充滿熱情,致力於提供直觀、連線的營運。他領導的計畫旨在改善客戶成果並實現大規模部署,協助團隊透過安全、可擴充的設計與資料驅動決策支援,從營運資料快速轉化為行動,涵蓋 FactoryTalk View 和 FactoryTalk Optix 等人機介面與 SCADA 產品。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
為您推薦
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 加速數位轉型