Loading
部落格

通往伺服沖床改良的更聰明途徑

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
通往伺服沖床改良的更聰明途徑 hero image

十多年前伺服沖床的投入,對車用市場造成的震撼仍歷歷在目。伺服驅動式沖床的到來恰好遇上了對提升資本效益、製造彈性與品質等的追求,進而滿足較新式的多車型與多車台車輛生產設施的需求,同時也關聯到了對階層式供應商的需要。

透過以伺服驅動設計取代傳統的飛輪離合式機械系統,機床製造商重新定義了沖床廠的彈性與效能。

回到現今。彈性製造與多車型車輛的生產已成常態,而對於更多靈活性的需求也在快速增加,全為了能處理輕量化金屬、其他新型複合材料、產品幾何特性並針對需要即時且依序出貨的生產製造排程進行定期調整。

若您是沖壓零件製造商或伺服沖床OEM業者,您是否能與時俱進? 那通常取決於控制系統功能,而設計哲學也同樣重要。

可設定控制的美妙之處

在伺服沖床衝擊市場之前,機床滑塊的任何動作均是衝程循環時馬達的定速運作功能。伺服技術讓整個衝程的滑塊運動軌跡變成可以設定的,也更加符合材料的成形要求與零件幾何。換言之,您可獨立控制滑塊在製程中任意點的速度、加速度與位置。

能夠對運動軌跡進行數位控制可滿足複雜零件的需求,而專門的現代化材料則可提升沖壓的效能、精確度與「首次合格率」。

伺服技術也因取代了許多既有機械式沖床轉換所帶來的艱難調整工作。除了更換模具外,改裝工作可運用配方導向的操作介面數位化完成,或可直接從MES排程系統接收得到。

開放式設計如何拓展可能性

當新的需求產生時,您是否可以輕鬆調整伺服沖床?

對於提供的運動軌跡有限且以專用之「黑箱」技術為基礎的部分控制系統而言,持續擁有彈性是一大挑戰。因為應用程式碼是「被鎖住」的,故調整通常需要控制系統控應商的支援,也增添了時間與成本。

近來,我們以開放、可設定的設計理念為基礎,發展出一套聰明的伺服沖床解決方案,作為既有系統具成本效率的替代方案。本解決方案以現成的控制系統元件與技術驅動,讓您握有主控權,並能讓您設定無數的運動軌跡,直到達處理器的記憶體的上限。

Main Image

更多馬達選擇。客製化效果更佳。

除了寶貴的開放式與可設定的設計外,採用能符合您伺服沖床設計機械原理的馬達對於將效能最大化也同樣重要。但部分伺服沖床控制系統不僅設定能力僵化,提供的馬達選項也有限。您可能會發現唯一能選擇的只有比需求更大一號或是為針對應用進行改善的馬達,造成成本增加、影響效能也降低了機床的能源效率。

更聰明的伺服沖床作法又是如何? 從多個馬達供應商選擇能搭配多種馬達類型的控制解決方案。

有了豐富的馬達選項任您挑選後,您便更容易能夠量身打造出能符合應用需要之準確扭矩、速度與其他特性之沖床。

統一沖床控制

智慧型伺服沖床解決方案針對邏輯、運動與安全控制採用了單一的控制平台,因此加速了機床設計工作。整合式平台也讓員工能更輕楚看到所有機床事件(包括安全事件)。

在安全功能的部分,智慧型伺服沖床解決方案將不僅限於沖床本身,還延伸到前段與後段工具準備,例如堆高機、卸堆機、展卷機及裝貨與卸貨自動化等。本配備可與在較小應用中運作沖床的相同控制器整合,或透過EtherNet/IP與沖床控制器進行互鎖與同步。因此前段或後段的工具準備工作可在沖床控制器專案中運用相同的進階安全運動指令及軌跡。

所打造出的成果是什麼? 那就是單一、一致的解決方案,除有助於保護員工外,也易於操作與維護。

不斷改善的力量

您的伺服沖床在汽車製造環境中能運作數十年。智慧型伺服沖床平台是專為改善當前以及機床整個漫長生命週期之效能所打造。

舉例來說,智慧型沖床能運用智慧型裝置的功能,如含預測性維護功能的變頻器等。或整合狀態監控以提升資產利用率及效能。

智慧型伺服沖床也能善用進階分析平台與機器學習的優勢,更快找出效能偏差並持續改善。智慧型伺服沖床OEM業者也在尋找能運用擴增實境(AR)及其他進階數位科技來簡化維護與訓練工作的方式。

如何利用機床或製程的差異性並增加其數位價值都取決於您的想象力。

深入瞭解支援智慧汽車製造的伺服沖床解決方案。

已發佈 2020年11月17日

主題: Digital Transformation The Connected Enterprise Automotive & Tire

訂閱

訂閱洛克威爾自動化電子報,掌握新聞、思惟領導力和最新資訊。

馬上訂閱

您可能感興趣的文章

Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation 首頁
  2. Chevron LeftChevron Left 公司
  3. Chevron LeftChevron Left 最新消息
  4. Chevron LeftChevron Left 部落格
  5. Chevron LeftChevron Left 通往伺服沖床改良的更聰明途徑