Loading
部落格
Recent ActivityRecent Activity

打造高品質產品並減少浪費的五個AI秘訣

透過AI機器學習視覺檢測工具,發現您過去所忽略的關鍵細節。

分享:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
Pallets of stacked products on a factory assembly line are being scanned with an AI artificial intelligence vision inspection camera, FactoryTalk Analytics VisionAI

品管方法因產業而異,且針對每個製造商和產品都有所不同。但說到實際的產品檢驗,大多數製造品質流程看起來都差不多。經過訓練的檢驗人員會對每個單元進行目視評估,再決定是否通過標準。

當然,人員在工作時效率很高。然而執行重複性作業時,難免會犯下無心的錯誤、感到疲勞或分心。此外,我們也需要休息、度假,甚至退休。

因此,幾十年來,製造商一直在對品管流程進行自動化,並利用攝影機、照明設備和機器視覺系統來輔助檢驗人員的工作。儘管許多機器改進措施提高了檢測速度和檢測量,但能力還是有限。

因此,製造商正在尋求更高端的AI和機器學習工具,如FactoryTalk® Analytics™ VisionAI™,來改進其品質檢測流程。

洛克威爾自動化高級產品經理Carl Lewis解釋道:「我們AI品管解決方案能讓製造商發現他們遺漏的問題。我們建立了一種無代碼視覺檢測方法,以提高品質、最大化產量,並從即時生產資料中獲得關鍵洞察資料。」AI視覺檢測系統提供的資料,有助於生產更高品質的產品。Lewis說:「該系統有助於製造商減少產品缺陷和浪費、縮短生產停機時間並降低營運成本。」

這一代由AI視覺檢測與機器學習系統,能夠學習並動態適應變化的環境,同時全天候蒐集、整理並傳遞品質數據。

這些資料有助於品管人員和工廠作業人員快速了解並解決生產問題。Lewis說:「該系統帶來非常大的影響。「該系統有助於識別從汽車裝配線缺陷到消費品缺陷,而這些缺陷都可能導致產品召回。還有無數的工業用例—從在產品離開工廠之前就識別尺寸缺陷、包裝異常或其他品質問題。這款AI和機器學習視覺檢測工具帶來巨大的價值。」

AI與機器學習檢測系統的五大優勢

  1. AI 能像人類一樣學習,但卻從不疲倦:AI機器學習視覺工具可實現全天候連續缺陷檢測。AI演算法能夠以比人工檢查更高的精度檢測出缺陷和不一致之處。AI檢測系統能即時監控生產流程、快速識別和糾正問題,最大程度減少浪費,並有助於防止下游後遺症的發生。
  2. 找出最小的瑕疵和缺陷:機器視覺提供更高的檢測精度。自動檢測解決方案每次都能以相同的方式執行任務。AI視覺系統能夠發現最細微的瑕疵,透過異常檢測發現新的缺陷,並能夠在極嚴格的公差範圍內評估物品。
  3. 數據觸手可及:製造商可以隨時隨地接收即時生產報告‍。雲端連接的視覺檢測系統為整個生產過程帶來可追溯性和透明度。甚至可以提供稽核追蹤,以便在發生召回事件時解決爭議或最大程度減少浪費‍。
  4. AI 帶來可觀的投資報酬:快速實現價值。雲端視覺檢測解決方案可快速進行設定、配置和更新。這些系統可在數小時內重新部署至製造現場的不同位置。還能讓員工騰出時間來執行更高價值的任務,從而提高員工的工作效率。
  5. 節省營運成本:自動化檢測所蒐集的數據可為各製造團隊提供寶貴洞察,有助於推動製程改進。此外,這些解決方案有助於減少缺陷、浪費和召回,從而顯著節省成本。

新一代AI技術優化了檢測流程,使其速度更快、效果更佳。對於製造商而言,有助於提高產量、提升品質、減少停機時間、降低浪費,最終實現更高的利潤。

如需了解更多關於實施下一代AI視覺檢測系統的資訊,請造訪 FactoryTalk Analytics VisionAI.

FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI
FactoryTalk Analytics VisionAI 是一個視覺檢測系統,用於提升品質、最大化產量,並從即時生產數據中獲取關鍵洞察。
了解更多
Close-up of a woman's eyeball with reflections of computer-generated colors and designs around and inside the eye

升級至AI視覺檢測系統

我們的AI技術可幫助製造商提升產品品質、生產效率和營業利潤。而這只是個開始。好戲還在後頭!

AI與機器學習有何區別?

AI和機器學習不一樣,但彼此有密切的關係。以下是AI與機器學習的區別:

  • AI是一個寬泛的概念,指的是利用機器或系統來感知、學習、推理、互動或適應,就像人類一樣。
  • 機器學習將AI應用於機器,從機器資料中擷取知識,然後從中學習。

透過將AI與機器學習應用於品質檢測工具,製造商可自動化視覺檢測作業,並產出即時數據,以提升產品品質、生產效率與獲利能力。

已發佈 2025年4月24日

主題: Optimize Production Data Science & Industrial Analytics Artificial intelligence Digital Transformation Production Operations Management Household & Personal Care Food & Beverage Automotive & Tire FactoryTalk Analytics

Carl Lewis
Carl Lewis
Rockwell Automation 高級產品經理
Carl 專精於 AI 與機器視覺技術。他推動智慧視覺解決方案的開發與商業化,為工業自動化提供動力。憑藉 25 年以上 AI、雲端自動化及製造系統的經驗,他為產品領導帶來戰略與技術的觀點。
訂閱Rockwell Automation

訂閱Rockwell Automation,並直接於收件匣接收最新的新聞與資訊。

立即訂閱
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
  5. Chevron LeftChevron Left 打造高品質產品並減少浪費的五個AI秘訣