主講者
了解全球企業如何運用模組化系統的高度自由度。有了模組化系統,您便能完全掌握對電氣元件的選擇權。多種的寬度、高度與深度組合,代表能依據安裝位置來設計盤體,並同時確保盤體具有改造與擴充潛力。該系統附完整文件,並以組合式套件的形態供應給全球的盤體製造商,再由他們建構並提供完整的盤體系統。所有盤體製造商都會經過完善的訓練,確保全世界採用 CUBIC 模組化系統的盤體系統均能有一致的高品質。CUBIC 在運用我們的模組化系統供應適合多種產業之盤櫃解決方案方面已有多年的經驗。
在這場網路研討會中,我們將探索運用 CUBIC 模組化系統的優勢。模組化系統讓整合商能自由組裝各種馬達控制中心。標誌性 IEC 盤櫃系統背後的原理讓整合商有機會可以多種標準零件為基礎,在不影響品質的情況下,打造多種低功率馬達控制解決方案。
我們的專家們將展示系統整合商如何成功運用模組化概念的固有特點,也就是能自由選擇來自各供應商之電力元件。如此可允許僅建構符合客戶需求的馬達控制中心。模組化系統除了多樣性之外,它也是市場上更安全且更經得起考驗的盤櫃系統。
在這場網路研討會中,您將了解:
- 模組化的力量 - CUBIC 模組化系統的創新做法,方便使用者彈性設計,以及打造配電板及馬達控制中心,以滿足嚴苛的規格要求。
- 完全自主 - 無品牌限制的做法讓您可以設計出符合自身需要的系統。
- 認證優勢 - CUBIC 模組化盤櫃系統已通過全球知名測試實驗室的測試與認證。
- 合作夥伴網路 – 您可以參與我們的 CUBIC 模組化組裝夥伴
- 訓練支援 - 一套完善的教育與訓練系統,結合為授權供應商提供的全球性支援,幫助確保能交出高品質的套裝解決方案