单功能安全继电器
我们的 MSR100 单功能安全继电器支持广泛的输入设备和输出配置。这些继电器是相对较小的安全应用项目和单区域控制的理想选择,不但提供机电型版本,还提供适合高循环速率应用项目的固态型号。Rockwell Automation 宣布,MSR 产品系列中的少数旧式安全继电器将于 2019 年 12 月停产,不再销售。建议客户升级到 MSR 和 GSR 系列安全继电器产品。
我们的 MSR100 单功能安全继电器支持广泛的输入设备和输出配置。这些继电器是相对较小的安全应用项目和单区域控制的理想选择,不但提供机电型版本,还提供适合高循环速率应用项目的固态型号。Rockwell Automation 宣布,MSR 产品系列中的少数旧式安全继电器将于 2019 年 12 月停产,不再销售。建议客户升级到 MSR 和 GSR 系列安全继电器产品。
我们的 Sipha 控制单元用于监视和控制 Sipha 非接触式安全传感器。对于高风险应用项目,控制单元将与单个 Sipha 传感器结合使用以提供高完整性系统。对于其他应用项目,可将多个传感器(包括机械开关)连接到同一个 Sipha 控制单元。
Bulletin 440F Safedge™ 控制器通过 Bulletin 440F Safedge 安全触边型条工作。这些控制器可连续监视型条的状态,并在型条受压时生成输出信号。
我们的 MatGuard™ 控制单元用于监视所有连在一起以形成一个保护区的地毯。保护区的总面积可高达 100 平方米,由任意数量的地毯组成。该控制器与机器的控制电路连在一起,它包括两个安全继电器,以帮助提供控制冗余。
通过静音光幕监视继电器,可在满足特定条件时自动临时暂停安全功能。在物料输送应用中,物料可在机器不关闭的情况下通过保护区域。除静音之外,这些模块还会通过存在感应式设备启动 (PSDI) 来监视最多三个光幕。
反电动势 (EMF) 监控设备与单相或三相感应电机接口,可测量电机的驱动器电压和反电动势。
停止运动监控器可检测危险运动何时停止,然后发出解锁保护锁设备的信号。Rockwell Automation 宣布,Minotaur CU2 安全继电器将于 2019 年 12 月停产,不再销售。建议客户升级到 Guardmaster® 安全继电器。
我们的 MSR57P 速度监测安全继电器适合在运行时需要人员干预的运动控制应用项目。我们的 MSR55P 速度监测安全继电器不需要传感器即可静止检测单相和三相电机。
双手控制监视安全继电器可检测双手控制装置、接线和接触器安全电路中的故障。这些继电器可用作中间继电器执行开关动作。它们适合用于机械和电容式双手控制单元。
我们的监视扩展安全继电器有单通道或双通道输入,提供立即或定时关断延时输出。它们旨在作为模拟主继电器输出的主安全继电器的扩展运行。