Loading

矿物加工

能够提供可预测的成果和绩效的集成控制系统

Main Image

恶劣的采矿业环境要求对采矿作业过程领域(沥滤、浮选、增稠和精炼)进行严格控制。我们的采矿解决方案提供了现代分布式控制系统,可帮助您以一致的方式生产加工矿物。它可帮助您提高产量、最大限度地减少停机时间并与用于实时监控生产关键绩效指标的业务应用集成。


提高一致性,实现卓越运营

实现集成和一致的过程控制的采矿解决方案

矿物输送量不一致、过量使用试剂或淡水以及采矿过程中的干扰都会影响到产量。此外,它们还会影响到停留时间和生产成本。每家采矿厂都需要引入运营所需的控制设备。但通常情况下,工厂的不同领域由多家供应商把控。这种缺乏标准化的方法可能会降低效率并增加复杂性和成本。

集成、标准化的方法能够催生效率和价值。我们的采矿解决方案符合矿物加工的严格控制要求,有助于简化既有系统的集成。物联网技术能够连接企业的所有层级,创建一个真正的互联矿区,从而将您的工厂数据转化为生产信息。

通过我们预先设计的采矿应用,公司可减少实施控制策略的工程时间,这有助于减少差异并提高产量。我们的采矿解决方案不仅易于集成,还能方便地联系外部帮助资源。我们的可视化技术(包括移动性)让您能够随时随地访问信息。它们有助于监控实时生产趋势,帮助您及时采取行动


使不同的采矿建筑统一运作

新型过程控制系统将 14 座建筑合而为一以降低成本

一家全球领先的稀土和金属产品制造商收购了位于加利福尼亚州的一座工厂。其目标是将它转化为最先进的采矿和加工工厂。这个投资额高达 10 亿美元的宏伟项目涵盖了该地区的 14 座建筑物。该制造商需要对每座工厂的通用控制系统进行标准化。

了解有关 PlantPAx DCS 的更多信息
是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐