Loading

智能汽车制造

面向汽车和轮胎行业的自动化和控制系统

智能汽车制造

抢占先机

汽车和轮胎领域的创新层出不穷。保持领先一步。

汽车领域是一个令人兴奋的行业,但技术的不断变革和颠覆性可能会带来诸多挑战。

无论您是成熟的汽车制造商、刚成立的电动汽车 (EV) 公司还是轮胎供应商,都没有关系。电动汽车的增长、新出现的电池技术、定制化程度的提高以及乘车共享的未来影响着我们所有人 - 不管您是消费者、制造商还是创新者。

汽车制造业已步入新的纪元 - 随您怎么称呼它都可以。智能制造。电子移动。汽车工业 4.0。底线是:迅速行动并重新审视事物的构成将成为保持前进步伐的关键。要首先进入市场,您需要一个合作伙伴(催化剂)来帮助您取得成功。

Rockwell Automation 构建了帮助您管理乃至推动这一变革的工具。我们始终关注汽车行业的发展,并且拥有极为丰富的汽车制造经验;我们不仅了解您的世界,而且知道如何改善您的世界。我们充满激情,将人们的愿景与机器的潜力联系在一起,让您的工厂在今天和明天变得更加智能。

我们提供以下服务,帮助您提高效率、创造灵活性和更快地进入市场:

  • 全球规范设计开发
  • 可随时随地访问的 IT/OT 融合
  • 实时信息和分析
  • 机器制造商协调
  • 员工队伍培训
  • 本地和远程支持
加快电动汽车生产

降低成本和复杂性以率先进入市场

紧贴需求

通过智能制造满足快速变化的汽车和轮胎领域趋势


您能否访问适当的数据?

要提高灵活性和响应能力,您需要在适当的时间获得适当的数据

请想象一下,您的办公室装满了 5 亿张 DVD。据 McKinsey Global Insight 称,这就是每年存储 2 EB 新制造数据所需的存储空间。哪家公司能在这种规模的数据量中迅速、有效地找出有价值的见解,就能取得巨大的竞争优势。

请您询问自己:

  • 我们能否达到今天的目标产量?
  • 反复停机是否会降低我们的生产效率?
  • 我们能否提前发现质量问题,避免影响生产?

这些问题回答起来难吗? 如果难,我们的 FactoryTalk® AutoSuite™ 制造执行系统 (MES) 可帮您理清思路。该软件能够将整个企业中的生产和业务系统整合起来。而且,它可将所有原始数据转换为可执行信息,以提高可见性和数据驱动的决策能力。

从采用 FactoryTalk AutoSuite 制造执行系统开始,打造响应迅速的质量驱动型运营。有了它,您可以:

  • 提供性能见解,以深入了解效率和优化资产
  • 强制执行作业指令,帮助确保用户按规范生产
  • 使材料与车辆在组装过程中的流动同步
  • 使用通用汽车制造应用程序库中的内容加快新的部署
了解有关 FactoryTalk AutoSuite 制造执行系统的更多信息

为动力总成革命做好准备!

通过模块化、可扩展的动力总成运营满足当前和未来的需求

动力总成领域发生了巨大变化。燃油效率和排放标准是一个不断变化的目标,不仅受到立法的驱动,也受环保意识的影响。

如今,传统的动力总成供应商在电动汽车技术领域的投资越来越多。但是,许多供应商发现,他们的过程是为单一汽车平台设计的,无法适应这种变化。

未来掌握在您手中,而敏捷、信息驱动的基础设施将能够实现快速、灵活的动力总成运营。

当前的动力总成和传动系统制造系统可能不可靠。通过采用随需求变化而发展/适应的灵活策略,您可以实时应对消费者和市场趋势。

例如,我们的预设计自动化解决方案可简化您的动力总成加工单元,让它们变得更为高效。而且,当您将 FANUC 机器人和 CNC 与我们的单元控制器结合使用时,可减少指定连接和检查设备合规性所花的时间。更好的是,该成套解决方案可通过一个网络从多个设备进行数据采集。

您希望减少生产线平衡次数? 灵活的动力总成装配系统也可以为您提供帮助。使用该系统,您可以:

  • 向工作站快速分配任务、零件和工具
  • 轻松修改装配工作流程而不需要重新编程
  • 在开始生产之前执行一整套防错检查

为您量身定制的冲压生产线

在冲压作业量不断减少和转换日渐频繁的今天找寻创收点

汽车行业正在朝定制化方向发展,这意味着汽车制造商必须改变其看待资本投资的方式。虽然有很多因素可能尚未影响您的运营,但不断加快的刷新率和从轿车到大型车辆的投资组合转移正在对我们所有人施加影响。

您需要灵活、智能的金属冲压、成型和装配系统来满足这些要求,并充分利用伺服压力机带来的速度和可变性。我们可以为您提供帮助。而且,我们可以帮助您提高生产效率、增强安全性并降低总成本。

实时查看: 我们的集成架构系统将运动和顺序控制融合在一个平台上。这可增强压力机自动化系统的精确张力控制。而且,它能够与辅助设备和工厂中的各个系统进行通信。

安全第一工业安全解决方案与服务能够提高操作员和压力机的安全性。这可带来长远的优势。这些解决方案有助于改善机器的功能操作、提高效率和生产效率并减少浪费。

现成的解决方案:借助我们的金属成型自动化系统,将您的冲压车间控制升级为单个开放式控制平台。这些经过验证的预设计解决方案包括:

  • PressGuard™ 压力机控制系统
  • Compact PressMaster™ 压力机控制系统
  • 适用于离合器制动控制的 ClutchGuard™
  • 适用于印刷进纸或定长剪切应用的 FeederPro™
  • 适用于伺服送料系统的 STFPro™

装配是体现最终成果的关键环节

通过智能运动控制将项目更快地转化为产品

为消费者提供更多选择意味着更复杂的制造环境。随之而来的可能是效率低下以及错误率和成本增加。

但性能下降并非不可避免。我们的汽车装配解决方案可为您提供在同一车间内制造多款车型和变型所需的速度、灵活性和可靠性。我们可以与您一起优化装配的每个步骤:

车身车间: 存在员工安全问题? 水电费问题? 我们的技术可以提供帮助。此外,我们的技术还能够跨第三方设备整合数据和机器。

油漆车间: 我们的解决方案可以帮助您更好地控制过程参数、优化供应链、提高质量一致性和满足标准。

最终装配: 我们可与您一起解决零件管理和排序、质量控制、工作负载均衡等难题。我们将强强联手,不断突破极限,打造更灵活、更敏捷的运营平台,以满足当前和未来的客户需求。


深入了解轮胎和橡胶优化

通过工业 4.0 实现轮胎设计、开发和生产的现代化

当今世界,趋势和技术的发展比以往任何时候都快,这一点在全球化程度不断加深的轮胎行业表现得尤为突出。您面临着一系列新的挑战,例如 SKU 激增、智能轮胎、更大的轮辋尺寸、真空轮胎、延长轮胎预计使用寿命等。因此,许多轮胎生产商都开始朝智能制造转变,以期在这一充满变革的时代中提高生产效率。

借助我们的轮胎制造自动化和控制系统,我们可以帮助您开发更智能的解决方案,获得可扩展的灵活性。从原材料的加工和密炼,到最后的终检和外观检测 - 我们可以帮助您轻松提高轮胎生产的每个阶段的效率。

我们全领域的互联方法可以让您在工厂内以及生产的整个生命周期实现轻松的集成和标准化。

轮胎制造 - 橡胶与路面的亲密接触

您可以利用我们的集成架构系统建造高效、安全、灵活且易于使用的轮胎成型机。具有集成安全性的高性能系统可帮助您:

  • 同步机器操作,如卷取和导开
  • 实现张力和边缘控制
  • 优化任意机器运转速度下的定长剪切精度
  • 轻松适应过程变更,如轮胎尺寸

轮胎硫化 - 准备上路

借助我们的集成架构系统,您可以在这一关键的资金密集型过程中进一步提高设备利用率和生产效率。即时访问过程详细信息,例如趋势、警报、配方数据和能耗,以便您可以基于数据做出决策。此外,您还可以深入了解质量问题或生产中断的原因,以帮助优化硫化工艺。

是否准备咨询 Rockwell Automation 顾问?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。

内容推荐