- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
配置画面引擎
向项目中添加本地画面引擎或 Web 画面引擎。
小贴士:
每个项目可包含一个本地画面引擎和一个 Web 画面引擎。如果项目在嵌入式边缘计算模块 1756-CMEE1Y1 上运行,请添加 Web 画面引擎并删除本地画面引擎。
- 在项目视图中,右键单击UI文件夹,然后选择新建。
- 选择以下画面引擎之一:
- 本地画面引擎。如果要在本地设备上将FactoryTalk Optix作为应用程序运行,请创建本地画面引擎。对于典型的 HMI 场景,即为FactoryTalk Optix 应用程序在目标设备屏幕上的直接渲染。
- 。如果要在运行时设备上将FactoryTalk Optix作为服务运行,或将FactoryTalk Optix作为应用程序运行以使用 Web 客户端与系统交互,请创建 Web 画面引擎。无论是否带用户界面,FactoryTalk Optix都会作为服务自动运行已部署的应用程序。当运行时设备上没有本地操作员时,通常使用此模式。
- (可选)选择本地画面引擎,然后在属性中进行任何必要的更改。
- 动态变量轮询时间。变量读数之间的时间间隔。
- 文本渲染方式。指定文本如何渲染到 UI 控件中。
- 虚拟键盘。使用默认虚拟键盘。请参见键盘。
- 登录窗口。在没有用户登录的情况下,在会话启动时显示的登录窗口类型。
- 开始窗口。在会话开始时创建的窗口对象类型。
- 初始用户。对会话进行身份验证的用户。
- 样式表。样式图形对象。
- 会话。要使用的 UI 会话对象。
- (可选)选择Web 画面引擎,然后在属性中进行任何必要的更改。
- 动态变量轮询时间。变量读数之间的时间间隔。
- 协议。用于在 Web 客户端与 Web 服务器之间进行通信的协议。
- IP 地址。Web 服务器 IP 地址。如果您在本地托管 Web 服务器,请将其 IP 地址设置为127.0.0.1。
- 端口。用于 Web 客户端与 Web 服务器之间通信的端口。
- 主机名。Web 服务器主机名。
- 最大连接数。可以连接到 Web 服务器的 Web 客户端的最大数量。
- 允许的远程源。可以加载或用于访问当前资源的远程源的列表。接受的格式包括 Internet 主机的名称或 IP 地址。URL 模式、端口号和路径是可选的。子域、主机地址和端口号可以使用通配符 (*)(如 *.example.com)。小贴士: 输入允许的远程源,以指定哪些 URL 可以嵌入当前资源。“允许的远程源”可在加载和访问远程资源时提供更高的安全性和控制力。
- 虚拟键盘。使用默认虚拟键盘。请参见键盘。
- 登录窗口。在您启动会话且没有用户登录的情况下显示的登录窗口类型。
- 开始窗口。在会话开始时创建的窗口对象类型。
- 初始用户。对会话进行身份验证的用户。
- 样式表。样式图形对象。
- 会话。要使用的 UI 会话对象。
presentation engine
提供反馈