为世界级会议中心提供创新、灵活的新型座椅系统
阿德莱德会议中心 (ACC) 于 1987 年起投入使用,是澳大利亚第一所专用会议中心,其会议设施和服务是行业的标杆。
会议中心的全会厅配备了铰链式座椅系统、可操作墙壁和旋转式座椅滚轮,支持 15 种不同的配置方案,以满足各类活动的需求。铰链式座椅系统配备了六台大型的座椅滚轮升降机,采用了业内领先的升降技术,由 HME Services 设计、构建和安装。
设计创新型灵活座椅系统
HME Services 对多功能会场的安全要求进行了风险评估,以便根据需求将会场布置成开放式场地或阶梯座位场地。
“座椅系统的设计理念是,不需要座椅时可以将其吊起、收纳并固定在屋顶结构中。座椅托架采用机械铰链连接,并通过快速连接升降销与升降机相连接。可以将这些快速连接升降销从座椅托架上取下,然后抬出会场,”HME Services 控制系统主管 John Geddes 说道,
“通过风险评估,我们确定了提供安全环境所需的硬件,这些硬件基于罗克韦尔自动化的 Allen-Bradley Compact GuardLogix 系列 PLC,具备集成安全。”
Compact GuardLogix 控制器通过以太网在单个控制器中集成了安全和运动控制。控制器使用 Studio 5000 进行编程,将工程和设计元素整合到一个标准框架中,从而有效优化生产力并缩短工程时间。系统的安全性和运动功能也可使用该软件进行编程。采用 PowerFlex 755 变频器为升降机供电,采用基于以太网的安全技术。
“控制系统包括每个升降机都配备的主控制柜和升降控制柜。利用 POINT I/O 模块和Stratix 交换机,我们可以将控制和安全现场线缆集成到单个以太网电缆中。”
可轻松实现控制并确保安全性
由于后墙处的座椅沿曲线排列,因此进行升降时,座椅会彼此重叠。为了应对这一挑战,控制系统装有可实现座椅自动交错、监控升降机运动的程序,避免出现机械碰撞。操作员只需按下安全启动按钮,激活程控按钮。
该系统使用 FactoryTalk 软件,通过主控制柜上的 PanelView Plus 屏幕与触摸屏拉线开关实现控制。可通过主控制柜 10 上的 PanelView Plus 触摸屏实现各种诊断和调控制功能。
控制系统管理座椅系统的全部六台升降机。借助绳索滑轮组系统,起吊能力可达 240 吨。每台升降机配有两个钢缆索滚轮和两个钢缆索轨道滑轮。当安装或拆卸缆索,这些轨道滑轮会随着滚轮上升或下降。每个滚轮和轨道滑轮都配有一个位置反馈装置,由 PLC 进行监控。一旦出现差异数据,升降机会进行记录,系统将自动停止以避免出现任何安全事故。
“安全是座椅系统的核心要求,我们通过整合高度互锁的反馈装置,实现了高度安全性。”Geddes 说道。