解决方案
CENTERLINE 2500是一款高性能的电机控制中心,旨在帮助造纸企业提高生产的智能、安全和可靠性,可以为纸机的安装调试和后期运行维护节省30%以上的时间。CENTERLINE 2500可提供完全抽出式单元,其中包含各种IEC元件、交流变频器、软启动器和其他装置。对于希望简化集成工作的企业来说,CENTERLINE 2500可以通过极易在MCC中实现联网的通用通信协议提供智能控制。
造纸业作为典型的流程行业,对生产的可靠性和稳定性要求极高,因为每一次意外停机都将为企业带来巨大的损失。CENTERLINE 2500通过融合IntelliCENTER技术,集智能电机控制与保护设备于一体,大大提升了设备的稳定性和可靠性。凭借内置的网络、智能电机控制和先进的监视软件,IntelliCENTER技术可以提供先进的联网和诊断功能,从而缩短MCC的安装时间,并支持用户快速查看关键信息状态,进行故障处理和诊断,有效减少了非计划停机时间。作为高能耗产业,节能增效是造纸行业实现可持续发展的重用之重,利用IntelliCENTER Energy,造纸企业可通过IntelliCENTER软件直接查看设备级能耗,从而更加轻松地监视和管理工业设施的能源利用情况。
除了全套电机控制设备之外,CENTERLINE 2500还组装了配电设备。CENTERLINE 2500可包括空气断路器、馈线、进线-母联-进线、进线和变压器,为用户打造一个完全集成的低压电源组合。
在本项目的实施过程中,为了帮助顺发实业节约成本,罗克韦尔自动化创新性地采用了“主体”与“个体”相分离的灵活配置方案。“主体”部分为标准的罗克韦尔自动化控制系统CotrolLogix以及与通信控制密切相关的器件,包括:智能马达电子热继、智能仪表和SMC-FLEX软启动等均采用罗克韦尔自动化的标准配件,从而保证控制的高度有效性和可靠性。“个体”部分包括断路器、补偿部分以及部分仪表的显示部分,这些器件的共同特点在于其使用效果对于系统的稳定性和质量标准并不产生实质性影响,可以采用非罗克韦尔自动化品牌的产品,从而降低总拥有
成本。
作为罗克韦尔自动化在低压智能MCC领域的授权系统集成商,杭州奥奇电气工程有限公司负责该项目的控制回路接线以及现场安装、调试和维护工作。奥奇在造纸行业拥有超过14年的MCC实施经验,其与罗克韦尔自动化的战略合作可谓是创新技术与行业经验的强强联合,能够让CENTERLINE 2500的各项技术优势在造纸领域得到更充分的发挥,为项目的成功实施保驾护航。