为保障整体系统的安全可靠,方案采用了CompactLogix系列自动化控制产品,上位机监控软件则采用了基于网络的企业级分布式FactoryTalk View SE系统,支持数据服务器高可靠性热备冗余。为提高数据读取和项目实施效率,二次供水现场的智能仪表、变频器、网络交换机和智能检测等设备在统一的控制编程环境Studio5000中实现集成,可直接读取智能设备数据,同时可在上位机监控软件FactoryTalk View中利用已有的面板(Faceplates)直接显示操作,实现编程和HMI人机界面代码的重复利用,更加高效。数据通信则采用EtherNet/IP以太网网络实现统一的数据接口和安全、高效的数据传输。
工业数据中心是整个系统的数据库和数据枢纽,对下可对接各二次供水设备,对上则为二次供水泵房远程监管软件提供数据,从而实现监控中心对各个泵房的实时监测,实时控制。本方案部署了一台采用硬件容错技术的高性能服务器作为整个系统的I/O服务器。该服务器设计采用VMWare服务器版软件,可同时运行19个虚拟计算机镜像。
调度中心整体配置包括2台FT View SE HMI服务器、5台I/O通信服务器、1台历史数据库和Web发布服务器、1台工程师站和操作员、1台操作员站,可满足1000个泵站的控制监测需求。
FT View SE HMI服务器安装FactoryTalk View SE服务端软件,同时该服务器还承担报警及图形服务任务。每组服务器包含一对冗余服务器,提供本区域的通信、报警和历史曲线等服务。I/O通信服务器安装RSLinx软件担负与各泵站底层控制器设备的实时通信任务。数据库及Web服务器安装FactoryTalk Historian SE产品,该服务器将作为系统的历史数据库,存储实时数据,并为系统提供历史数据访问服务。部分管理用分析和统计计算也可以在该服务器上定时完成。FactoryTalk VantagePoint EMI软件用于实现包括生产模型、绩效分析、负荷预测、设备运行管理及KPI指标分析等功能,并可以生成各类生产运行及管理报表(日报、月报)。生成的报表都可以作为WEB页面以表格、曲线和电子面板等各种丰富的形式以Web网页发布出来。
操作员站安装了FactoryTalk View SE客户端软件,生产调度人员将可以通过该软件监视各子站的工艺过程和关键设备运行状态,处理各种设备异常和事故,还可以查看分析历史数据,优化生产流程。操作员站可以访问数据服务器的历史数据。
工程师站除了安装操作员站的软件外,还安装了FactoryTalk View Studio软件用于HMI 服务器的配置及管理。FactoryTalk View Studio可以实现标签数据库、报警和画面等功能的在线管理,修改配置时,不影响操作员操作,修改配置后无需重启服务器。此外,工程师站还安装了Vantagepoint Client组件用于电子报表生成。
效果
罗克韦尔自动化提供的统一的控制和软件平台,易于泵房的自动化控制,泵房在24小时无人值守的情况下,也可智能、高效地完成日常工作,大大提高了二次供水设施的安全水平和维护效率,节约了综合运营成本。