挑战
- 城市综合管廊通常需要采用运行环境与设备监控系统、火灾报警系统、安防系统、网络管理系统等辅助系统以实现智慧运营管理的目标。
解决方案
- 经过与管廊项目部的密切交流和探讨,罗克韦尔自动化了解了客户对管廊监控展示中心软、硬件配置的具体需求,为管廊监控展示中心量身设计了以ThinManager软件为核心的统一监控平台,包括环境与设备监控系统、网络通信系统、火灾报警系统和安防监控系统。
成果
- 2019年6月,该新区200米管廊试验段和智慧管廊监控展示中心正式通过验收。
背景
城市地下综合管廊作为一种集合多种类型地下管线于一体的城市基础设施工程,被称作城市的“血管”和“神经”,日夜担负着输送介质、能量和传输信息的功能,是城市赖以生存和发展的物质基础,是城市的“生命线”。
近年来,随着综合管廊在我国的迅速发展,如何将智能化系统与物联网、大数据、云技术等创新技术融合应用到综合管廊建设中,打造智慧管廊,实现管理便捷化、应急响应快速化、建设标准化,是当前综合管廊建设的重大课题,也是智能制造企业难得的市场机遇。
某国家级新区核心区拟投资建设10.48公里城市综合管廊。综合管廊中涵盖了燃气、污水、电力、通信和给水等管线,以及环境与设备监控系统、火灾报警系统、安保监视系统和通信系统等辅助系统。
在该综合管廊的原设计中,并未规划建设监控展示中心,而是计划将相关自控系统接入到另一区域的监控中心。然而,在对管廊自控系统供应商进行走访考察的过程中,新区管廊公司被罗克韦尔自动化的互联企业理念以及ThinManager展示的智慧运维所吸引。管廊公司决定调整原有设计,在新区做一个200米管廊试验段和增加智慧管廊监控展示中心,希望通过该展示中心体现智慧管廊的优越性,验证新技术、新应用在管廊的适用性。
挑战
在对国内已投入运行的部分综合管廊的调研中,新区管廊公司发现,目前大部分综合管廊的运营还处在各个子系统独立运行,相互不关联的状态,并未采用统一的管理平台,没有达到城镇综合管廊监控与报警系统工程技术标准(GB T51274-2017)的要求,与智慧管廊的目标还存在一些差距。
新区管廊公司希望建设一个真正的智慧管廊,要求监控中心采用统一的管理平台,对综合管廊监控与报警系统的各组成系统进行集成,满足对内管理、对外通信、与管线管理单位、相关管理部门协调等需求,具有综合处理能力。
解决方案
平台实现了200米试验段的所有基本监控功能,各个系统在平台内实现了联动。为了满足客户对未来发展的需求,平台不仅为新系统的接入预留了接入能力,而且可以根据客户的需求进一步扩展为多路段监控中心。此外,平台在设计时改变了传统监控平台单一的用户名密码的登录方式,采用了基于重要设备ACU柜,以及基于移动端IPAD的登录方式,极大地方便了日常运营维护。
综合管廊国家标准(GB T51274-2017)要求监控中心采用统一的管理平台,但传统的统一平台通常采用C/S架构,各个子系统先单独搭建服务器,然后在其上层搭建统一的数据库,服务器数量大,开发时间长,开发成本高。罗克韦尔自动化为该新区管廊设计的监控展示中心创新性地采用了B/S架构:平台设置一个集中的控制室,内设一台数据中心服务器,使用VMware vSphere虚拟化平台进行系统划分。通过虚拟化服务器的应用,减少了服务器的数量,大大节省了平台开发时间和开发成本。
管廊监控展示中心包括了ThinManager瘦客户端管理,FactoryTalkView SE环境与设备监控系统和 CCTV视频监控系统,完全按照现代化城市智慧管廊统一平台的要求搭建。其中,环境与设备监控系统通过FactoryTalkLinx Gateway的OPC接口与火灾报警系统联接,环境与设备监控系统与视频监控系统通过PLC与NVR(网络视频录像机)的联接而实现连通。由此,环境与设备监控系统、安防系统、消防系统、通信系统可相互联接融为一体,并且各系统之间具有联动功能,真正实现了智慧运营。当安全防范系统报警或接收到其他系统的联动信号时,视频安防监控系统会将报警画面自动切换到指定的图像显示设备显示。当可燃气体报警系统或天然气管线监控系统报警时,平台自动通过环境与设备监控系统配合打开报警现场照明。进入消防火灾模式后,根据需要,环境与设备监控系统将自动切除火灾区域的非消防负荷电源。进入可燃气体报警模式后,火灾报警控制系统联动环境与设备监控系统,自动启动含天然气管道舱室事故段防火分区及同舱室相邻防火分区的事故通风设备,切除事故段防火分区非消防负荷电源,自动向视频安防监控系统发出联动触发信号,大屏和移动运维设备(IPAD)自动弹出事故段防火分区视频监控画面。
平台采用了ThinManager瘦客户端系统和WEB服务器软件,客户可利用远程桌面服务和虚拟资源,在局域网内的任一电脑或平板手机上轻松实现对设备的监控。通过简单易用的界面,客户可以集中管理内容、用户和设备,提高运营效率。平台采用了先进的虚拟分屏功能,自定义多个监视器和虚拟屏幕,可以任意分割,任意组合显示,增强大屏的可视性。屏幕可直观地显示管廊内各种设备的运转情况,实时监控各防火分区排水泵的状态、通风装置状态、照明的状态、火灾检测的状态、环境温度/湿度和氧含量以及非法入侵等各种报警信号,帮助运营人员及时了解灾情和非法入侵的发生及其位置,提高了管廊的安全性。采用OPC服务器软件,平台可轻松无障碍地采集第三方应用数据,帮助业主更加便捷地实现对整个管廊的管控,提高了各个系统的可靠性,大幅提高了整体系统的安全性。
效果
罗克韦尔自动化基于ThinManager瘦客户端系统的智慧管廊解决方案,为新区综合管廊成功搭建了统一的管理平台,实现对综合管廊各组成系统的融合和联动,满足了对内管理和对外通信协调等需求,成功达成了智慧管廊的建设目标,助力该新区打造安全的管廊、高效的管廊、生态的管廊。
在验收现场,罗克韦尔自动化项目团队利用平板电脑(IPAD)向客户展示了基于设备的瘦客户端移动技术。只要扫描对应设备上的二维码,即可自动投出对应设备的图纸说明书程序、维护手册等资料,大大提高了运营维护人员的工作效率,增强了可视性,降低了维护成本,缩短了停机时间。
新区管廊公司对罗克韦尔自动化设计实施的智慧管廊平台表示赞许,并对平台的先进性和项目团队的专业能力给予了高度评价。本次合作的成功,也为新区核心区10.48公里整线智慧管廊的建设及大监控中心的搭建奠定了坚实的基础。
该项目是罗克韦尔自动化在地下综合管廊领域的新突破。未来,罗克韦尔自动化将继续利用工业物联网、大数据、虚拟现实等领先的创新技术,帮助更多城市建设真正的智慧管廊,保障管廊的安全、高效、节能、绿色运行,为保护城市的“生命线”,提升城市基础设施功能和城市运行能力贡献力量。
发布时间 2019年9月6日