高效协作的“RA”家族
问:完美配合的根本是什么?答:相同的基因。
这套辊压机设备的电气控制系统全部采用罗克韦尔自动化控制系统,包括CompactLogix中型PAC控制器、Powerflex755变频器做CIP motion进给送料、kinetix350伺服驱动器、MPL伺服电机和PanelView Plus 6人机操作界面等,每一个环节都注重兼备性能优越性和功能可扩展性,形成了1+1>2的协同效应。
CompactLogix 5370 L2可编程自动化控制器(PAC)是整体架构的中心,它是Logix系列控制器的扩展,与所有Logix控制器使用相同的编程软件、网络协议和信息功能,为实现所有控制策略提供一个通用的开发环境。基于EtherNet/IP的CompactLogix 5370 L2最高可支持4轴集成运动控制,配合 Kinetix 350使用,提供经济实用的可扩展运动控制解决方案。通过双以太网端口和集成式以太网交换机,CompactLogix 5370 L2现已支持设备级环形(DLR)网络拓扑结构,从而简化了控制系统中各组件的集成,并降低了系统成本。
两台PF750变频器首要集成到控制器中,在同一软件中实现逻辑控制、传动控制、运动控制和安全等多种控制。PF750变频器内置DeviceLogix控制技术,能够实现变频器内部信息、输入输出状态的逻辑运算,从而实现变频器和外部设备的协调控制;包含一个嵌入在主控制板上的 EtherNet/IP 适配器,更易于实现变频器的配置、控制、数据采集;PF750支持位置环、速度环、转矩环和频率控制轴配置类型;另外,PF750变频器有五个可选端口,它们可以接受控制、通信、I/O、反馈、安全和辅助控制电源选项的任意组合。
2094 Kinetix® 350 伺服驱动器可连接 CompactLogix™ 5370 控制器并与之配合运行,从而支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制。Kinetix 6500模块化多轴伺服驱动器集成安全功能,简化系统布线。另外,双端口以太网支持线形和设备级环网 (DLR) 拓扑结构。
MPL Kinetix® MPL 低惯量伺服电机连接到 Kinetix 350 伺服电机并与其一起运行,支持基于 EtherNet/IP™ 的集成运动控制。标准化的法兰接口、轴径,以及DIN标准接头便于使用。配备高分辨率编码器,满足各种对精度有严苛要求的场合。“当然,我们可以根据客户的应用场景和通讯特点,配置多种编码器实现更复杂的功能。”王自有对于系统的灵活性非常自豪。
PanelView Plus 6人机操作界面,与控制器标签一致定义,内置以太网,可以和控制器无缝连接;其核心组件可运行具有可选扩展功能以及文件浏览器的封闭式或开放式 Windows CE 桌面环境,可部署允许或限制桌面访问的系统。
如今在产线上,这名“新兵”已经成为汽车导轨生产中的“生力军”:每天生产时间达十小时以上,生产速度可达20米/分钟,精度达±1mm以内。“这套辊压机设备已经成为我们的标准化设备,目前可以生产的产品有导轨、车顶饰条、玻璃导槽、腰线饰条、门框、挤出骨架、B柱饰板等,相信未来将能够服务更多行业。”张立新经理不仅对设备的性能赞不绝口,对罗克韦尔自动化的工程师们也给予了极高的评价,认为他们技术水平高,调试经验丰富,服务态度好,积极解决问题,服务非常周到,“我们都是多年的老朋友了。”
紧随时代需求筑基铺路,恐怕是常青企业的特质。罗克韦尔自动化这一双闭环控制系统辊压机设备架构采用全以太网架构,便于数据采集和远程诊断,“这是一款智能机器。适用于高端制造业,更适合业务遍布全球的国际化的布局企业,这次客户选择了很多可扩展的功能模块,也为将来智能制造做出了充分的准备。”王自有如是说。