在着手进行过程优化时,Miraka 着眼于罗克韦尔自动化的专业过程控制功能。凭借罗克韦尔自动化的 Pavilion8® 模型预测控制 (MPC) 软件平台与几十年提供乳品行业解决方案的经验,Miraka 与罗克韦尔自动化的工程师紧密合作,指定并部署了一个系统来对奶粉生产厂进行优化。
罗克韦尔自动化公司 Pavilion 区域技术经理 Lynn Medich 表示:“所有关键利益相关者高度参与,大大缩短了实施时间。”“凭借在乳品标准化、蒸发和喷雾干燥中部署模型预测控制解决方案的专长,我们与 Miraka 紧密合作,设计出可改进运营并带来商业价值的解决方案。”
模型预测控制
所有制造过程都不能排除由多种因素引起的易变性。罗克韦尔自动化的模型预测控制 (MPC) 解决方案的首要目标是通过减少关键过程参数的易变性以及对预期目标实施最佳控制来提高过程单元的稳定性。
该系统囊括并管理时刻发生的动态和不断变化的干扰,从而提高过程稳定性,以实现定义的控制目标。在奶粉生产过程中,通过降低关键工艺参数的易变性,工厂能够达到其加工和规格限值,从而优化产量和产能。
通过整体分析优化奶粉生产
Miraka Pavilion8 解决方案已分阶段落实,在为运营商带来价值的同时有效地引入模型预测控制技术。为量化每个单元投入使用时带来的价值,也对实时关键绩效指标进行了部署。