解决方案
M.G.Bryan 与 Rockwell Automation 合作开发了一种新的压裂车控制和信息系统,它利用 Microsoft Windows Azure 云计算平台及 FactoryTalk® 软件套件对实时信息进行安全的远程访问。
每个车辆的控制系统都采用了 Allen-Bradley® CompactLogix™ 可编程自动化控制器。 FactoryTalk VantagePoint 软件基于云的版本可收集控制系统数据,以显示车辆和车队绩效的综合性和环境相关视图。信息通过蜂窝移动网络调制解调器发送到云端。数据被分解成非常小的数据包,即使在蜂窝移动网络覆盖范围较差的区域也可以正常发送。此外,在找不到连接的情况下,数据被存储在网关中,一旦连上网络,便立即发送。
这种新的紧密集成控制和信息系统可汇总不同的信息来源,包括历史、关系和事务数据。为了充分利用这些丰富的数据,而又不需要 M.G.Bryan 或其客户构建和管理自己的数据中心,Rockwell Automation 采用了云计算技术。
M.G. Bryan 工程总监 Josh Rabaduex 说:“我们需要一种适用于我们的所有车辆的解决方案。我们不想做出巨大的前期硬件投资,也不希望进行长期的系统维护,所以传统的数据中心不适合我们。”
利用移动技术和通过云进行安全、无缝地业务信息传输,M.G.Bryan 可以实现更高程度的互联智能。Rabaduex 表示:“现在,我们可以通过移动设备和 Web 浏览器从云端获取数据,生成报告和仪表板,其中包括每个车辆的传动系统和压裂性能状态,以及与整个车队相关的过程绩效和维护趋势。将新的信息系统与云计算的灵活性和可扩展性结合后,我们为自己的车队和销售商打开了通往广阔运营管理解决方案的大门。”