挑战
约克医院项目与碳和能源基金会一同采购和交付,该采购框架旨在帮助 NHS 以及更广泛的公共部门促进和管理复杂能源基础设施的升级工作。为二氧化碳减排解决方案投入的资金来源于所节省的资金。Vital 集团拥有 15 年期限的运营和维护合同,这将确保每年都会实现资金节省。如果有可能,该集团将努力实现比所保证的额度更多的节省,然后,多实现的节省资金将在该信托基金会和 Vital Energi 集团之间分享。
Vital Energi Utilities 负责交付整个项目,而 Vital Efficienci 交付完整的 SCADA 解决方案,并提供运营原则和理念以及为工厂开发的优化方法。该控制解决方案分为两部分:
- BMS,由专业供应合作伙伴提供,用于管理和优化下游能源资产
- SCADA 系统,由 Vital Efficienci 提供,用于管理和优化带有两个主机房的主要能源中心(锅炉房),并使用 Allen-Bradley 架构
Vital Efficienci 技术总监 Kenneth Kunz 说道:“这是一个为期 15 年的协议,所以我们需要一个强大的工业系统,这个系统可以在要求严格的环境下工作并保持稳定。因此,我们决定选用我们自己的 SCADA 系统,并把该 SCADA 系统建立在经过验证的开放型工业系统之上,且以 Rockwell Automation CompactLogix可编程自动化控制器为核心。”
解决方案
现有的能源系统中仍包括一些由现在不受支持的早期控制架构控制的燃气蒸汽锅炉。该信托基金会决定主要基于 Allen-Bradley Integrated Architecture 产品来实施 Vital Efficienci 的 ECS(能源控制解决方案),该解决方案通常被称为 SCADA。
该信托基金会实际上是新系统的第一个客户,需要进行一次完整的升级并部署新的控制基础设施。“我们为我们的 ECS 系统开发了许多不同的模块。”Kenneth 解释道,“这些模块都是 Vital Energi 集团独有的。我们的解决方案是非常开放的,这与其他传统的 BMS 系统不同,后者可能往往更有点儿像‘黑盒子’,是封闭的。这类系统在报警和监控方面令人满意,但往往没有针对能源中心进行优化。所以我们开发了新的模块,使我们的解决方案独一无二,不同于市场上的同类产品。”
Vital Efficienci 在公司内部进行编码,并与 Rockwell Automation 合作设计和编写符合 MBus 协议(通信)的软件。标准的行业功率计使用 MBus 通信,但那时还无法将这些功率计集成到 CompactLogix 可编程自动化控制器中。所以,Rockwell Automation 全球 OEM 技术顾问 (GOTC) 和 Kenneth 编写了新的软件,用于支持在整个控制系统中实施某些功率计。
“MBus 并不是一个标准。”Kenneth 解释道,“但是我在 Logix 系列中发现了 ProSoft Technology(一个 Rockwell Automation Encompass 合作伙伴)的串行通信模块,所以我们能够开发一个 ASCII 驱动程序来与 MBus 协议通信。MBus 确实只用于热量表,但现在,越来越多的热量表将能够使用 Modbus。我们在约克用了 MBus,但将来我们要使用 Modbus 远程终端设备/TCP-IP。”
Vital Efficienci ECS 系统在 Allen-Bradley® CompactLogix™ L33ER & L24ER 可编程自动化控制器上运行,而这些控制器又在由多个 I/O 点和 Stratix 5700™ 管理型以太网交换机提供服务的光纤 EtherNet/IP™ 网络上运行。