面临的挑战
新工厂面临的主要挑战是要在相对较短的时间内建成工厂并投产——工厂在 2014 年 2 月接到第一批订单,因此工厂必须在 2014 年底前建成并投产。在罗克韦尔自动化的支持下,Beenen 帮助恒天然兑现 12 个月(业内平均需要 18 到 24 个月才能完成)的时限承诺,在解决此项挑战过程中发挥了重要作用。
除时限挑战外,恒天然在电机控制与面板标准方面有自身的标准,有些设备界面来自其他供应商,甚至竞争对手。项目实施期间,我们利用过程库按罗克韦尔自动化标准进行转换。
解决方案
恒天然选择的全套集成解决方案包含了罗克韦尔自动化产品的多种元素,其中许多都是该公司尖端互联企业产品中一部分。
通过使用 EtherNet/IP™ 作为主要的通信协议,恒天然为自己制造了轻松步入互联企业的机会,借助互联企业,制造商可实现机器、供应链及客户的信息联通。制造商能够因此建立数据/信息丰富、广受支持且安全可靠的制造过程,为未来的市场需求做好准备。
面向制造商的互联企业方法最终将打造一个更具竞争力和创新性的企业,从而提供深入的企业洞察,通过加快上市时间、降低总拥有成本、提高资产利用率和优化企业风险管理,实现生产效率、可持续发展和经济效益的多重提升。获取实时、实境化信息还可实现尽可能缩短停机时间、改进技术和优化流程、提高员工效率和进一步节省支出等其他优势。由于 EtherNet/IP 以未经修改的标准以太网为基础,这意味着不需要做太多工作即可建立这些连接,完整的安全解决方案也可用于用户控制并防止有害访问。
从产品的角度来看,恒天然已部署了多个 Allen-Bradley ControlLogix 可编程自动化控制器 (PAC),与 Allen-Bradley CENTERLINE® 2500 电机控制中心 (MCC) 配合使用,并配有 Allen-Bradley E300™ 电子式过载继电器以及 250 多个 Allen- BradleyPowerFlex® 可调速变频器,其中一些具有双以太网功能。电机控制中心安装在 42 个立式柜中,长 50 米。除了提供智能集中电机控制,CENTERLINE 电机控制中心还提供先进的能源管理功能,并可集成到罗克韦尔自动化集成架构中,提供真正的即插即用功能。
我们还根据总拥有成本 (TCO) 来选择供应商。我们不仅关注资本支出,还要考虑到 10 年周期内的生命周期成本,因此我们确定,Beenen 开发的罗克韦尔自动化方案是适合我们的解决方案。
Beenen BV 总经理 Alex van Dalen 表示:“Beenen 通过极大的努力才打败另外两个本地系统集成商,通过竞标赢得了这个项目。我们追求质量并致力于提供卓越的解决方案,因此 Beenen 请罗克韦尔自动化来设计和开发电机控制中心解决方案,而 Beenen 则承担其他基于 Allen-Bradley 解决方案的电气和自动化工作。我们与罗克韦尔自动化建立了真正的团队精神,在实施恒天然项目过程中,这种积极的合作影响显而易见,项目取得成功顺理成章。”
软件安装同样令人印象深刻:FactoryTalk® View 可提供过程的整体可见性,并可连接 ERP 和过程控制系统;FactoryTalk® Historian 可用于数据采集;FactoryTalk® VantagePoint 可用于提供信息、可视化和数据分发。由于数据采用易于读取的形式提供,因此当您需要数据时,可采用每个工作角色所需的特定格式自由获取数据;操作员和管理者能够更快地做出更明智的决策,并对生产线优化产生更大的积极影响。FactoryTalk® AssetCentre 使恒天然能够在其整个工厂中集中保护、管理、版本控制、跟踪和报告与自动化资产相关的信息。AssetCentre 还提供控制器的自动定期备份,从而支持“灾难恢复”。
Rockwell Software® CPG Suite® 提供基于价值的应用程序,能够帮助恒天然实现运营卓越、提高供应链效率、遵守法规准则以及达成可持续发展目标。
若要完成上述装配,还需要大量增值服务产品,其中包括一份提供重要备件的部件管理合同、一份 TechConnect® 支持合同以及针对恒天然操作人员的深入培训。