罗克韦尔自动化全球解决方案实施批量解决方案,该解决方案包括:
- 每天监测和控制 50 LLPD 牛奶。
- 助力操作员创建及运行不同的配方、确定日生产率及将批量生产输入系统实现多批次并行生产。
- 提供趋势、警报和异常处理及制冷工厂实时参数监控,旨在节约能源。
- 助力工厂经理随时获得完整精确的生产信息,并提供包括性能、质量和材料在内的不同类型的报告。
解决方案的基础架构为:
- PlantPAx® 分布式控制系统采用通用控制引擎和通用开发环境,在方便易用的环境中提供高性能。编程软件、控制器和 I/O 模块之间紧密集成,缩短了开发时间、降低了调试和正常运行的成本。
- 多工厂 ControlLogix®L7X 控制器集成在一个全厂范围的 EtherNet/IP 网络及用户自定义指令(AOI)上,以提高生产率并简化故障排查。
- E300™ 电子式过载继电器具备更好的电动机控制、保护和预测性诊断功能。