我是一名矿业用户,IIoT 可以为我带来哪些益处?
在开始采用一项特别技术之前,采矿公司必须先致力于其商业战略 – 当前面临哪些亟待解决的问题?希望改进哪些过程?所面临的挑战、期望的结果以及商业目标将有助于确定适合的 IIoT 平台或技术。
现在我们设定采矿业务中的三个应用场景以及该场景下“快速交付”的解决方案。
- 柴油,一向被认为是矿区中重要的经营费用所在。如果您的业务团队没有全面了解油罐液位和每项设备资产的消耗。那么他们将无法识别出可能存在的节省机会。解决方案:基于信息的报表式解决方案,可实现对柴油和润滑剂消耗的最佳可视性和可追溯性结果。
- 而且,您还没有关于天气、灰尘以及噪声等方面的实时信息、报警和历史趋势分析。从而您可以判断出,一个环境监控系统就是有效的解决方案。
- 另外,您的主破碎机在一年内发生了三次故障。所以,需要为破碎机实施一个基本状态监测解决方案,以便可以在故障发生之前得到预测。
从理论上讲,该采矿公司可以通过求助于智能传感器来解决这些挑战,也可以实施上面所述的解决方案。
但是,事情并不简单:
- 首先,您需要一些能够收集和使用传感器数据的软件或应用程序。
- 现代的 IIoT 传感器可以解析多种语言或协议,因此您选择的应用程序需要能够收集和分析来自多种协议的数据,况且您也不想只限于一种。
- 虽然这三个项目似乎并无关联,但是为每个项目采用不同的传感器会产生三个不同的系统,从而形成孤立的系统,即信息孤岛,与您希望将可视性集成并统一到矿区业务的目标恰好相反。
- 结果每个系统都是如此定制化或专有化,很难能再追加任何的用户自定义或改进。
然而,如果三个不同项目采用相同的数据整合方法 – 即同一个平台 – 将会怎样?工业物联网 IIoT 平台将是您不二的选择!
IIoT 平台是什么?
我们从两个基本概念的角度对 IIoT 平台进行了总结:
- IIoT 平台是一款集成式软件,可以收集和管理来自不同传感器、设备、网络以及矿区内其他软件的信息,并通过可视化和分析工具使这些信息得以用于相应的应用中。
- 它是包含一些现有应用程序的平台,而最重要的是,它允许用户或第三方公司自行快速开发应用程序。例如:增强现实应用程序、混合式仪表盘,用于聚集多个来源或机器学习应用程序的信息。
IIoT 平台不是什么?
- 专有软件,在过去常用于整合特定供应商的设备和软件,因此不允许与其他传感器建立连接或由用户或第三方公司自行开发应用程序。
- 架构,即由来自同一供应商且能相互对话的几个产品和软件堆砌起来的解决方案。
- 具有某些收集和使用智能设备数据能力的软件。
业精于勤
IIoT 平台能够在从整个矿区范围实现可连接性到出色的数据可视性方面为矿业用户带来利益。但实施之前,采矿公司在选择 IIoT 平台时应保持勤勉状态。
德国调查公司 IoT Analytics 发布了其收集到的当前全球 IoT 平台供应商列表。目前,整个列表中包含 450 多家自称为 IoT 平台供应商的公司。在选择最适合您的采矿业务的 IoT 供应商时,一定要保持孜孜不倦的状态并精心选择,因为其中很多平台可能并不适合您的具体应用,而且有些公司虽然自称 IoT 供应商,但可能根本不具备 IoT 或 IIoT 的能力。
如需了解更多关于罗克韦尔自动化 IIoT 采矿业解决方案的信息,请访问:https://www.rockwellautomation.com/global/industries/mining-metals-cement/overview.page?