尽管零售商在生产、包装、推广产品的方式上不断创新,但消费者的口味也在不断变化。一方面生产技术不断发展演变,令短周期作业可行性更高、过程效率更高、供应链可视性更高,另一方面产品开发也一直在挑战着机器制造商、生产商及其机器的极限。
长期持续生产少数几种产品的模式已无法延续,因为不能满足现在人们的需求。随着人们在健康、口味、外观和成本上的偏好不断改变,各公司生产的产品也更多更杂,包装选择也更为多样。
为满足这些需求,企业必须更加灵活,快速对市场变化。推出新品时,可能需要全国各地的多家工厂共同配合,以求快速完成生产和种类繁多的包装(例如不同尺寸或针对不同季节、不同区域的包装)。
在价格极度敏感的背景下,必须做到生产效率尽可能高,停机时间尽可能短、产品上市尽可能快、原料浪费尽可能少。首批产品能顺利下线已成为提升效率并保持低成本的关键。这不仅关乎产品本身,还包括生产产品所需的原材料、电力和人力。
公司必须将灵活性融入所用的机器之中,并且能够访问实时数据,以便制定更明智的业务决策。无论对于在整条生产线中部署正确的过程、使用正确的材料、生产正确的产品而言,还是对于实现无缝的产品切换而言,这一点都至关重要。
信息和无缝集成已成为提高机器性能、效率和功能的关键。设备需要能轻松集成到工厂基础架构中,并提供一系列实时的性能和运营数据。利用设备综合效率 (OEE) 等精确的绩效指标,工厂管理者可以及时发现问题,制定预防策略,进而完善整个生产过程。
只有通过真正意义的集成,即端到端的解决方案,才能有效应对当今全球市场中制造商所面临的严峻挑战。欲了解更多信息,请下载我们关于快速生产线集成的 PDF 文档。
有关食品和饮料生产的更多信息,请访问我们的网站
发布时间 2015年1月15日