五个阶段的 Rockwell Automation 互联企业成熟度模型将信息技术 (IT) 与运营技术 (OT) 集成在一起,以提高绩效并最大限度地降低风险。但是,您如何知道您是成功还是落后了呢?
大多数高管都使用仪表板来审查公司过去的表现,观察落后指标,如收入、成本和利润。遗憾的是,当向前行驶时看后视镜根本没用 — 无论是在公路上,还是在成熟度模型的各个阶段中。要实现改进,您就需要更新、更好的路标和指引。
在 Rockwell Automation,我们的指标不断地在变化。我们可以提供建议,帮助您开始着手实施,但您也同样希望了解那些可以反映您独特运营状况的指标,在您的公司 经历成熟度模型的五个阶段时帮助您跟踪绩效。
在第 1 阶段(评估),制造商会检查 是否在变更过程和信息架构方面做好了准备。在第 2 阶段(安全且经过升级的网络和控制机制),他们进行 变更,以利用 OT 与 IT 之间更加及时、更加准确的信息。对于上述这些阶段,此类指标达到最佳则表明过程是稳定的且在不断改进;您正在尝试创建一个可以对设备、过程和工作流程等问题作出快速响应的生产环境。典型指标包括:
- 制造循环周期
- 切换时间
- 质量(废弃、返工、收益)
- 环境健康安全(伤害、事故、化学品泄漏)
- 生产成本(人工、能源、材料)
- 网络安全漏洞/未经授权的访问
- 与企业 (IT) 集成的工厂基层设备 (OT) 的百分比;即,对系统和控制装置的相互访问。
第 3 阶段(定义清晰且井然有序的流动数据资本)和第 4 阶段(分析)需要使用新的指标来确保工厂绩效有助于提高公司的财务指标。常用的指标包括:
- 资产回报率
- 存货周转率
- 生产率
- 新产品推出的及时性
- 客户满意度(拒绝,返厂保修成本)
- 整体设备效率
- 资本规避
- 制造成本
创建互联企业的最后一个阶段(合作)将 OT/IT 变革延伸到了外部的供应链合作伙伴和客户。指标应当证明改善了与客户和供应商的关系(例如,紧密联系的预测和生产安排),以及缩短了对外部事件(供应商中断、市场预测、业务趋势、政治事件)的反应时间。关键指标通常包括:
- 需求预测准确性
- 产品创新(专利)
- 新产品利润率
- 新产品开发成本
- 市场份额
- 运输/物流成本(在销售额中所占的百分比)
- 供应链整体库存
Rockwell Automation 互联企业成熟度模型使我们有机会显著提高绩效和收益,但这可能需要很多年才能全面落实。通过在适当的 时间监控适当的 指标来使您的公司在这五个阶段始终处于正常运营状态,以便您能够获得良好的 结果。
发布时间 2015年2月9日