向前发展:您的选择
当我谈论移植既有分布式控制系统时,选项一般分为两种:分阶段,或淘汰并更换。
哪种方式最适合您取决于您所处的情况,因为这两种方式都有很多优点,同时也都存在一些弊端。
分阶段移植的好处:
- 比完全淘汰并进行更换所需要的停机时间短,而且可能不需要完全停止生产
- 可以用维护资金提供资金 — 取决于项目的规模
- 风险较小
- 可作为应急计划的一部分轻松切换回既有系统
分阶段移植的弊端:
- 移植整个系统需要花费多年时间
- 交付工程团队需要具有更多的既有分布式控制系统专业知识
完全移植的好处:
- 几周之内就可使用完整的系统,无需花费多年时间
- 优化可以立即产生结果,并且使员工能够访问更多数据以便更好地决策
- 交付工程团队仅需具备较少的既有分布式控制系统专业知识
完全移植的弊端:
- 需要大范围的停机
- 一般通过资本支出预算提供资金
- 风险较大
哪种方式适合您取决于您希望达到的目标,以及您希望多快看到结果。
无论您所处的情况怎样,也无论您的时间表怎样安排,有一点是很明确的:根据我的经验,维修最好早在损坏之前进行。