非管理型和管理型网络交换机似乎在端口级别具有共同的性能特点,但经验告诉我们事实并非全部如此。当首次进行扩容或将旧款设备迁移至通用网络协议时,您就会验证这一点。
管理型交换机能够提供对网络性能优化至关重要的关键功能。为实现“联所未连”,我们正在加入越来越多的设备和端口,因此各交换机的端口速度仅仅是一个方面。导致网络瓶颈的情形也会由此发生。网络连接提供优化过程和提高产量所需的数据。随着这些应用被集中在一起,性能优化功能之间的差异就会显现。
您是否在考虑应对意外事件所需的网络性能?现在是时候问问自己了。
情形 1:假设您是一名生产经理,接到了因通信错误导致两条生产线停机的电话。
您的维护团队负责清除故障并重启设备。十分钟后,其中一条生产线再次停机。现在,您召集专家来查看网络基础设施的图纸。
您确定了目前停机待修的生产线通过同一控制柜连接,而在这条停机生产线上工作的团队曾在本地插入了一台以太网摄像头,以便远程专家查看其中的机器故障。
这是造成通信错误的根本原因吗?
非管理型交换机不具备分段功能,也无法将设备分到各自域以降低与未知设备相关的性能影响风险。因此,现有网络负载受到摄像头的影响 - 导致部署风险和潜在的计划外停机。
使用轻度和完全管理型交换机中提供的 VLAN 功能可帮助实现该分段功能。另外,服务质量 (QoS) 功能可在轻度管理型或管理型交换机内对流量进行优先级排序,从而使该交换机上由两个系统共享的关键流量获得高优先级。
情形 2:假设工厂的另一边有人在网络中插入了一台以太网摄像头来帮助远程专家进行故障处理。而为优化成本和资源,您支持在整个通用网络基础设施中实现运动控制、安全和标准控制。您发现工厂内的其他设备开始因通信故障而停机。