可视化与效率相辅相成
最令人沮丧的事情莫过于,您负责完成一项特定的工作,却发现自己难以获取需要的信息和工具。这是很多生物技术人才面临的窘境。
从本质上来讲,生物制药处于一个异常复杂的生产环境,其日益依赖自动化系统监测生产工艺、保持产品一致性和指导工作流程。此外,它要求员工实时查看关键系统信息并作出响应,并且在各生产班次准确无误地执行数百次人工操作。
那么当前系统的短板究竟在哪?
在许多生产车间,操作员无法与自动化系统高效互动。
作为一家企业如何改变现状
或许您可以借鉴一下这个案例。我们最近合作的一家企业计划更新 HMI 系统,在此之前我们特意与员工进行了意见交流。结果员工们一致认为 HMI 系统操作费时费力。
这是为什么呢?因为操作员工作站设置在洁净室,靠近被监控设备。从操作员到维护人员再到主管,任何人需要使用HMI,都必须穿上防护服进入洁净室。
这样做不仅耗时,也使得故障处理的难度增加。
我们为该客户提供了一种基于虚拟化瘦客端架构的 HMI 系统,能够实现信息的实时访问,而无需进入洁净室。
让 AR 助您一臂之力
想要改进工作流程,方法之一是选择有助于提升可视化的技术,以帮助员工实时处理工艺参数。对于诸多生物制药企业而言,下一步是引入更多数字化工具,以便员工更明智、更有效地使用数据和进行分析。
特别是 AR (增强现实) 这项颠覆性技术,它不仅可以优化劳动力管理,还能提升质量、产量和缩短上市时间。
事实上,越来越多的企业开始利用 AR 技术对操作员进行实战支持。举个例子,AR 技术可以显著提升员工在洁净室中的情景感知能力。只要一台移动设备和一款 AR 应用程序即可,操作员可以关注特定的控制设备,查看应用于生产机器的关键参数。不需要使用HMI。
AR 技术还能让设备监测变得更加轻松,在维修现场为维护人员提供详实、生动且可交互的指示。
那么对于产线切换和连接管理呢?尽管生物制药企业非常重视操作员培训,但是要在生产任务来临前变更和验证海量的设备连接,这仍然是一项艰巨的任务。
不断进步的 AR 和 AI 技术能够引导操作员完成一系列任务,然后验证连接是否准确无误,这一切仅仅通过一台手持设备就能做到。验证数据以及配套图片和视频记录也可存储在电子批记录中。
然而 AR 技术的能力不止于此,从设置到操作再到维护,它能为您的工厂带来显著改观。
如何入手
怎样确定哪些数字技术能够为工厂员工提供最佳助力?我的建议很简单:从您最了解的工作挑战入手。幸运的是,您不需要通过深入分析来找出这些挑战,因为您在日常工作中经常会碰到它们。
然后,重点部署 AR 技术或其他最有利于创造短期成果的技术,它们不仅可以带来可观的投资回报,还能延伸至多项应用和多家工厂。
想要了解 AR 技术如何帮助您的员工更聪明地工作?这些真实案例将重点阐述一系列创新解决方案,展示罗克韦尔自动化与 GE 医疗之间的强强合作。