深入了解信息,优化维护
具有高级预测性维护功能的交流变频器可帮助您做出更明智、更精确的维护决策。
操作员和技术人员可以跟踪每个关键组件的使用寿命到期数据,时间精确到小时,从而更好地规划维护活动。当关键组件达到其预计剩余使用寿命的一定百分比时,可以通过报警通知操作员和技术人员。然后,他们可以就更换组件的确切日期或班次创建维护计划。
这些变频器还可以帮助您了解整体运营并优化其性能。
例如,您可能会注意到在空调设施中运行的交流变频器比在非冷却设施中运行的变频器具有更长的寿命。具体而言,变频器散热风扇中的轴承在较热的设施中可能会磨损得更快。然后,您会发现,得益于变频器使用寿命延长及维护工作的减少,向缺少空调的设施增加空调在财务和运营方面都十分有利。
内置预测性维护
具有预测性维护功能的交流变频器最吸引人的一点是它们以固有产品功能的形式提供该功能。无需附加或额外费用即可访问预测性深入见解。
您可以直接在变频器上读取组件的剩余寿命数据。不过,您可以选择将数据扩展到全厂级可视化软件或云中。这样您便能够针对运营规模和需求构建相应的预测性维护策略。
要了解有关具有预测性维护功能的交流变频器的更多信息,请查看全新的 Allen-Bradley PowerFlex® 755T 变频器。变频器采用我们的 TotalFORCE 技术,提供领先的预测性维护,专为 10 至 6,000 马力的应用而设计。