可在未来提供灵活性的机器
机器采购工作繁冗复杂。是否想简化资金审批和采购审查流程?考虑问题需要超出 RFQ 范围之外,着手准备与机器制造商进行下一轮谈判,重点关注您面临的挑战及对成功的定义。目标是改变他们对现在和未来机器使用方式的观念。
举例来说,经验证的可靠技术需要能够执行工厂中的定位、输送、关闭和贴标签工艺。针对每条产品线提供现货报价很容易。但若有一种解决方案不仅能够对各种产品报价,而且通过单一控制平台和单一 OEM 联系人为您的团队提供支持,会怎样呢?
若给机器制造商的指示适当,他们就能真正帮助您做好这种准备并取得成功。采用先进技术的智能、灵活机器可以简化不同包装尺寸之间的转换操作,甚至能够轻松转换到完全不同的产品流程。解决方案便是多功能设备,通过这种设备,只需按一下按钮即可在产品、尺寸和配置之间进行变换,从而使操作更敏捷、更灵活。
线性电机独立推车技术 (ICT) 就属于这种先进的解决方案,与传统系统相比,它具有无限的灵活性和效率。ICT 在操作完成后会智能地移动产品,能将转换停机时间从数小时缩短到数分钟(实际上只需按一下按钮即可进行变换)。
灵活制造的另一项核心技术是机器人技术。借助供应商提供的集成度、准确性和安全性更高的解决方案向传统设计发起挑战。通过集成了机器人技术、设备和自动化控制的整体解决方案,可以针对各种产品迅速地重新配置机器。此外,机器人工程的进步还可通过传感器和视觉技术提高灵活性,从而自动调整来适应新产品。