您还记得 Together in Electric Dreams 这首歌吗?
它是 1984 年的国际金曲 – 由我的意大利同事 Giorgio Moroder 在英国作曲家 Philip Oakey 帮助下编曲。它堪称经典之作。其谈到了站在计算机时代顶端的一代人,探究了“将一切电动化”的可能性。
通过与罗克韦尔自动化的合作,我很荣幸能帮助诸多领先汽车制造商和一些新的“初创”革新者 – 让他们的电动梦成为现实。
如今,在三大驱动因素的影响下,电动汽车的前景特别光明:
- 技术成熟。电动汽车 (包括混合动力汽车) 已推出一段时间,如今已获得主流消费群体的广泛好评。市场新宠 Fisker 和 Tesla 打破界限,将产品线从原有的“城市观光车”延伸至高性能奢华汽车。
- 环保义务。电动汽车对于践行减排这一重要和宏伟的全球性承诺至关重要。
- “优步效应。”合乘服务正在改变汽车的所有权模式。实际上,汽车所有权的概念很可能成为历史,仅限于一代古典汽车爱好者。电动无人驾驶汽车势必会提供更安全、更高效的选择 - 消费者只需按时间或里程付费就能使用它们。
汽车制造商乃至 Google 和 Apple 这类企业都深知这些驱动因素,并大力投资于电动化战略。主流汽车制造商正在设立雄心勃勃的目标。例如,Volvo 公开表示计划于 2019 年 - 即明年推出纯电动或混合动力车型!
这些及其它发展计划会使电动汽车的数量在 10 到 15 年间从远远不到 1% 增加到 50% 以上。
数据密集型制造的作用
为把握新兴电动汽车市场的商机,汽车制造商必须克服重重障碍 - 包括古怪有趣的联盟。也许最重要的是,制造商必须采用一种连接更紧密的数据密集型制造策略,以优化电动汽车的生产并满足需求。
初创电动汽车制造商可从传统汽车制造商那里学到很多东西。例如,了解互联企业策略如何帮助起亚将安全停机时间缩短 70%,并促使捷豹路虎提高经营绩效。
与此同时,传统汽车制造商开始效仿初创企业普遍采用的新商业模式和 ad hoc 技术开发。更出色的数据集成 – 加上更易于访问和可操作的数据 – 也是这些策略取得成功的关键。
克服基础设施障碍
电动汽车市场面临的其它障碍有哪些 - 电池和充电基础设施?当然,克服这些障碍符合大家的利益,而且已经取得振奋人心的进展。
例如,Fisker 在 2017 年申请多项专利用于柔性固态电池技术,其成本仅为现有电池的三分之一,而且重量更轻,充电约 1 分钟便可行驶 500 英里。Fisker 预计该项技术将在 4 - 5 年内在汽车中应用。与此同时,基础设施方面也取得了巨大进步 – 欧洲在超快速充电站方面处于领先地位。
潜力有多大?
这些最新发展成果预示着自人类淘汰马匹并坐进汽车以来,交通领域发生了前所未有的剧变。
在罗克韦尔自动化,我们的历史可追溯到 1903 年,正是这一年 Henry Ford 创建了福特汽车公司。从那时起,我们一直致力于推动汽车业的发展。如今,一个新的时代正在成形 – 我们致力于帮助汽车行业“携手实现电动梦想”。
了解更多关于汽车行业的创新解决方案。
发布时间 2018年4月16日