Loading

智能机器和设备

优化客户资产绩效、产品质量和安全

智能机器和设备

最终用户正在向互联企业转型,将信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 系统融合到一个网络架构之中。智能机器和设备提供了前所未有的数据访问能力、更强的连接性和可靠的安全性,这可帮助您及您的客户取得更大的成功。


迎合客户需求

开发智能机器和设备的重要注意事项

您面临着持续创新以保持竞争力的挑战。越来越多的最终用户开始向互联企业转型,以期优化其生产和供应链。他们需要超越机器或设备的附加价值。他们期望您能帮助解决他们最迫切的需求:

  • 全球竞争力
  • 员工队伍就绪性
  • 不断变化的风险
  • 新技术

最终用户期望您能提供可轻松集成到工厂中的智能机器和设备、提供信息访问功能并为不断变化的市场需求提供敏捷的响应能力。

为了简化流程,您在进行设计工作时应该注意以下三个要点:

  • 过程:帮助最终用户向互联企业转型并确定他们的需求
  • 技术:整合适当的技术和能力
  • 人员:在内外部建立必要的技能组合

我们将与您协作开发您的制造和工业客户所需的智能机器和设备。

与我们的资源和人员合作

支持安全合规性,优化运营

智能机器和设备的出现使得支持安全合规性和优化运营变得无比容易。借助安全系统诊断、集成安全解决方案和现代化安全技术,您可以充分发挥集成安全系统设计的内在价值。

机器安全

设备安全等于生命安全

安全性应该是您整体安全策略中不断发展变化的部分。也就是说,主动的安全管理不只是确保工人的人身安全,还要保障消费者的安全。您的目标应该是在确保机器安全的情况下,帮助对知识产权、物质和人力资产以及环境进行保护。

工业信息安全

信息可用性设计

信息化机器可缩短停机时间并提高效率

信息化机器和设备能够提供实时的绩效和运营数据。您的最终用户需要在企业的各个角落都能轻松访问可视化的信息。这些信息可帮助工人作出明智的决策、缩短停机时间、提高工厂效率和生产力。

了解有关互联企业的更多信息

智能制造的可视化

可视化和人机界面解决方案有助于您满足生产力、创新和全球化需求。我们的产品系列中包括观感始终如一的电子操作员界面终端、分布式客户端/服务器人机界面和信息软件。编程工具和高级软件应用程序具备可加速开发和提高效率的远程访问与数据分析功能。

HMI

简化集成

快速处理故障,缩短停机时间

您的客户正在尝试将工厂基层与企业相连,能够在各个领域间无缝连接的机器会迅速成为您的竞争优势。利用单一控制和信息平台收集、传输和分析实时运营数据可使操作员快速处理故障、缩短停机时间。

Integrated Architecture 产品组合

部署安全、强大的工业网络解决方案

EtherNet/IP 是一种开放式工业以太网网络,能够处理离散、安全、运动、过程和驱动控制应用。EtherNet/IP 可帮助实现机器、系统和企业之间的安全且实时的信息沟通。这种网络使 IT 和运营专业人员能够更轻松地实现其业务目标。

工业网络

提供实时诊断和分析

借助远程监控功能迅速对问题作出响应

远程访问能够提供额外的收入来源、更强大的客户关系和差异化竞争优势。从全球的任意角落监控设备性能。远程响应紧急情况,节约出差和现场费用。更快地响应设备问题,或帮助避免设备问题。结果是缩短了停机时间并提高了生产效率。

远程监控和分析

嵌入式智能设备

嵌入式智能设备为您的客户提供了延长机器生命周期和缩短停机时间的新途径。这些设备可以使用振动监控、状态监测和力矩签名等内置功能,以便在故障出现前及早发现问题。操作员可以快速处理故障并解决出现的问题。

状态监测

优化运营效率

交付更灵活的机器和设备

凭借创新的设计和可扩展的自动化技术,您可以提供更灵活的智能机器和设备,帮助提高运营效率,同时:

  • 减少安装和启动循环周期
  • 减少切换次数
  • 降低能源成本
  • 满足电气、机械和环境要求
  • 加强员工安全和设备保护

面向运营的工程设计

设计软件可帮助您通过缩短设计时间来最大限度地提高自动化生产效率。利用该软件,您可以借助一致的模块化解决方案提高制造效率,从而降低成本。

设计软件

可扩展控制平台

通用框架更易于设计、安装、管理和维护。此外,它还允许您根据客户应用对控制系统进行合适的调整。我们的 Integrated Architecture® 系统产品组合包括控制、可视化、运动和网络系列。

Integrated Architecture 系统
是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有丰富的行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。