对传统的自动化设备进行现代化升级有助于消除过时淘汰的风险,帮助加快实现“互联企业”的进程。您一定会实现这一目标,但在前进的道路上您需要支持。您可以从 Installed Base Evaluation™ 开始,彻底了解基于产品生命周期阶段的维护、维修和运营库存以及过时淘汰风险。
生命周期延长与升级服务
利用升级计划识别和减少自动化产品淘汰风险
要在现代化升级计划与资本投入和监管要求之间取得平衡很难。随着产品接近其预期寿命,获取零件和资源变得越来越困难。我们提供在线工具、产品通知和全方位评估服务,例如具有产品生命周期编码的 Installed Base Evaluation™。这些资源可帮助您识别整个企业存在的潜在风险。该分析可为您更好地规划库房和升级提供建议和机会。
我们的产品分为四个生命周期阶段:
- 活跃阶段:包括最新的 Rockwell Automation 产品
- 活跃成熟阶段:产品得到充分支持,但却存在更新的产品或产品系列
- 使用寿命到期:已公布停产日期,此时是积极执行升级或进行最后购买的时候了
- 停产阶段:产品已不再生产,但也许还提供维修或更换服务
生命周期延长协议
最大限度地减少旧产品或停产产品的运营风险
如果您无法立即升级并且必须依赖于传统自动化,我们向您推荐 Rockwell Automation 生命周期延长协议。该协议可帮助您避免因停机时间延长而带来的风险及可能的财务后果。此外,它还提供了为您的早期设备提供支持所需的关键服务。这些服务包括:
- 保证维修支持
- 早期产品远程支持
- 早期备件
- 最后购买选项
- 嵌入式生命周期工程师
- 许多其他重要的支持选项
早期产品支持
安心享受为您的旧设备提供的支持
在制定现代化升级计划时,您需要考虑到旧设备。现代化升级路线图将帮助您确定能否立即消除过时淘汰的风险,还是需要逐步缓解风险。如果您确实需要更多时间并采用“分阶段升级”方法,我们可在升级期间为您的传统自动化设备提供支持。早期产品支持可包括备件管理、保留维修选项和预防性维护,以满足您的特定需求以及现代化升级进度。