Loading

TotalFORCE 技术

高性能电机控制

TotalFORCE 技术

TotalFORCE® 技术集高性能电机控制、先进的自我监控功能和现代数字平台于一身,可提供更快速、更精确和响应更快的变频器。


什么是 TotalFORCE 技术?

TotalFORCE 技术功能有助于缩短调试时间、优化性能、简化变频器整个生命周期的维护和维修。

对该技术的最新增强包括更强大的自适应控制功能、预测性维护功能以及内置永磁电机支持。


提高应用程序性能

自适应控制是 TotalFORCE 技术的关键组成部分。随着设备的运行,自适应调整、负载观测器和总线观测器能够监视可能随着时间变化的机器特性,并针对所发生的变化进行自动补偿。这种先进的自我监控功能有助于减少调试时间和机器磨损,同时延长正常运行时间。

观看此视频,了解有关自适应控制的更多信息。


适用于起重机和提升机应用的功能

涉及起重或提升负载的应用需要考虑一些特殊事项。平稳、安全的控制有助于保护人员和财产安全。现在,借助 TotalFORCE 技术,变频器内置了消摆功能。

消摆技术旨在通过减少移动负载的摆动来提高安全性和效率。观看此视频,了解消摆能力的实际效果。


延长正常运行时间的主动方法

如果您能掌握有关系统运行状况的正确信息,就可以减少停机时间和提高生产效率。我们的 PowerFlex 755T 变频器采取主动的方法来提供诊断数据,持续监视变频器的运行状况,并将当前性能与应用程序设置进行比较。搭载由我们获得专利的 TotalFORCE 技术后,该变频器还可将此类信息将返回给您的控制系统。


哪种 PowerFlex 755T 变频器适合我?

TotalFORCE 技术是我们 PowerFlex 755T 变频器产品的基础。由于现在有了如此强大的产品,选择适合您的应用的变频器可能会有点犯难。

更详细地了解 PowerFlex 755TL、PowerFlex 755TR 和 PowerFlex 755TM 变频器。

是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。