Loading

互联企业™

助力实现智能制造

Main Image

智能制造是通向数字化转型的大门。互联智能设备为实现过程可视化带来了新的可能。数据和分析有助于更快速地制定更明智的决策。无缝连接可将协作推向新的水平。

互联企业™ 让这一切变为可能,它可将工厂级和企业级网络相互融合,并且将人员、过程和技术安全地连接起来。


数字化转型

更好的数据和数字化过程可以使您的业务发生革命性变化

更好的数据访问所揭示的新见解可以帮助您可以减少瓶颈、实施基于需求的决策以及改进维护。更高程度的数字化可帮助您减少停机时间和提高盈利能力。例如,在实施变革之前,可使用数据和数字化这对双生子优化机器设计或测试生产变化。互联产品或服务可以创造全新的收入流。

数字转型所需要的技术已经问世。了解有关如何重塑互联企业的更多信息。


智能制造

您适合采用哪些互联技术和策略?

智能制造和工业运营正以新的方式向前发展。这种新方向高度互联,以便持续监控和优化设备和过程。

智能运营需要采用从数据分析和移动技术到协作式机器等的各种突破性新技术。这些新技术结合其内外部条件进行互相通讯,智能运营还需要采用新的策略才能充分利用这些技术打造灵活、高效、快速响应且安全的运营。

了解这些新技术和策略如何能够帮助您打造互联企业。

通过数字化,全球制造商有望平均获得 2.9% 的年收入增长,同时降低 3.6% 的成本。

PwC 2016 全球工业 4.0 综述

案例研究

互联企业实际应用

许多企业正逐渐将互联企业™ 变为现实。他们融合网络,以打造通用的生产平台并获得前所未有的数据访问能力。他们取得了切实的业务成果,包括:

  • 生产率每年提高 4 - 5%
  • 减少浪费,从而节省数十万美元的成本
  • 缩短产品上市时间,例如,工厂在数周(而不是数个月)内即可投入运营
  • 改进质量,缺陷率减半
  • 按时交付率从 82% 提高到 98%

了解各家组织如何在互联企业之旅中走向成功。


实现互联企业

汽车

应用工业物联网。集成自动化和信息为进行各种创新(包括自我感知设备和协作式机器人)来促进生产效率提高敞开了大门。

食品和饮料

通过互联企业,我们可帮助食品和饮料制造商更敏捷地响应日新月异的消费者口味。

石油和天然气

在诸如石油和天然气等充满活力的行业中,需要不断寻求在所有生产环境下提高效率的新方法。大数据整合可成为改变竞争格局的新力量。

矿业、冶金和水泥业

互联矿区为采矿公司提高运营效率、降低安全风险和改进决策制定带来了重大机会。

生命科学

实现物联网、网络融合、云计算、大数据和分析以及移动性等创新可帮助生命科学行业提高运营效率。

污水处理

通过采用集成控制和可视化系统,污水处理公司有望缩短设计时间。他们还可以借助高级联网和诊断功能加强对过程的控制。改进对过程数据的访问可实现更好的预防性和预测性维护。

是否准备咨询 Rockwell Automation 专家?

我们拥有行业专业知识,可以帮助您设计、实施自动化投资并提供相关支持。