Yenilikler

Bu sayfa yeni ürün ve çözüm seçeneklerini içermektedir.

Side Navigation

  • Page links will be generated when this page has been added to the Link List

Bize Ulaşın

Ürün ve Çözüm yelpazemiz hakkında bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.

Automation Today'e Abone Olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.

Ürün tipine ya da lansman tarihine göre ürün ve çözümleri aramak için Ctrl+F kullanınız.

YAZILIM: FactoryTalk ProductionCentre


FactoryTalk ProductionCentre


Üretim Yürütme Sistemlerinde daha iyi bir masraf ve süre/değer oranı için yeni ve gelişmiş uygulamalar

Bir MES akıllı üretimin faydalarından faydalanabilmenizi sağlar, fakat geleneksel MES çoğu şirket için fazla pahalı olabilir. Akıllı üretimi herkese sağlayan ve giriş engellerini zayıflatan yeni, ölçeklendirilebilir MES uygulamaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Lansman Tarihi: Ekim 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

INPUT/OUTPUT (I/O) MODÜLLERİ: Yeni IO-Link Master Zorlu Ortamlarda Akıllı Diyagnostik İmkanları Sunuyor


Yeni IO-Link Master Zorlu Ortamlarda Akıllı Diyagnostik İmkanları Sunuyor


Zorlu Ortamlar için ArmorBlock IO-Link Master

ArmorBlock IO-Link üreticilere,endüstriyel işletmecilere zorlu çalışma ortamlarında detaylı sensör diyagnostik bilgilerine erişim sunar. Cihaz makine üzerinde kullanım için IP67 sınıfına sahiptir ve olay ve proses zaman mührü ekli şekilde kısa süre önce piyasaya sunulmuş Allen-Bradley POINT I/O IO-Link master üzerine inşa edilmiştir.Bunlar, son kullanıcıların sorun giderme işlemlerini basitleştirmeye, önleyici bakımın iyileştirilmesine ve genel sistem performansının optimize edilmesine yardımcı olur.

Lansman Tarihi: Ekim 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

YAZILIM: SequenceManager Toplu İş Çözümü


SequenceManager Toplu İş Çözümü


SequenceManager Toplu İş Çözümü Artırılmış Fonksiyonellik ve Proses Uygulamaları için Ölçeklenebilirlik Sunuyor

SequenceManager Toplu İş Çözümü proses kontrolü uygulamalarında daha iyi duyarlılık ve esneklik için kontrol cihazıyla geliştirilmiş entegrasyon sunar.

Lansman Tarihi: Eylül 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: FactoryTalk AssetCentre Güncellemesi Otomatik Varlık Bulunmasına İmkan Tanır


FactoryTalk AssetCentre Güncellemesi Otomatik Varlık Bulunmasına İmkan Tanır


FactoryTalk AssetCentre v7.0 Varlık Bulunmasını Otomatikleştirir

İmalatçılar ve endüstriyel üreticiler otomasyon varlıklarını yönetmek için şimdi tek bir araca sahip: FactoryTalk AssetCentre v7.0 yazılımı. Yazılım tesisin tamamındaki cihaz bilgilerini ve workstation bilgisayarlarındaki yazılımları bulur ve takip eder, kullanıcıların herbir varlığın ömür döngüsünü aktif bir şekilde yönetmelerine ve plansız duruş sürelerini önlemelerine imkan tanır.

Lansman Tarihi: Ağustos 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

PROGRAMLANABILIR KONTROL CIHAZI: CompactLogix 5380 Kontrol Cihazı


CompactLogix 5380 Controllers


Yüksek Hız Uygulamaları için CompactLogix 5380

Gelişmiş doğruluğu, kapasitesi ve bağlanabilirlik özellikleri ile Allen-Bradley CompactLogix 5380 kontrol cihazı yüksek performanslı, akıllı makinelere olan büyüyen ihtiyacı karşılamaya yardımcı olur. Yüzde 20 daha fazla uygulama kapasitesi sunar ve 20 adede kadar hareket eksenini yönetir.

Lansman Tarihi: Temmuz 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

SENSÖRLER VE SWİTCHLER : 836P Solid-State Basınç Sensörleri


836P Solid-State Basınç Sensörleri


"Bulletin 836P Solid-State Basınç Sensörlerimiz -14.5...10,000 psi arasında sıvı ya da gazı ölçer"i

Bu sensörlerin, uygulama esnekliği için geniş bir yelpazede dijital, analog, ekranlı, ekransız modelleri mevcuttur.

Lansman Tarihi: Mayıs 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

MOTOR PROTECTION: 140M Motor Protection Circuit Breaker


140M Motor Protection Circuit Breaker


140M Motor Protection Circuit Breaker for Multiple Motor Installation with Drives

Bulletin 140M-D8V motor protection circuit breakers (MPCB) are suitable for application at the output of variable frequency drives in multi-motor installations. They provide individual overload protection in multiple motor applications as required by NEC §430, part III.

Lansman Tarihi: Nisan 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: Connected Components Workbench Software Update


Connected Components Workbench Software Update


With this new Software Update, there is no need to reinstall Connected Components Workbench Software to switch between different languages. Languages available: German, French, Italian, Portuguese, Spanish

Connected Components Workbench™ Software helps simplify stand-alone machine development by programming all your products with a single software solution.

Lansman Tarihi: Nisan 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: Quality-Management


Quality-Management


New Quality-Management Application Connecting Plant-Floor and Business Quality Systems

The new, comprehensive, quality-management application from Rockwell Automation allows manufacturers to more easily and efficiently model and enforce in-process quality regimens.
Through tight integration with automation and business-level quality-management systems, the Quality Management fit-for-purpose application collects and exchanges data quickly, so nonconformance issues are identified before product leaves the plant.

Lansman Tarihi: Nisan 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

SOLUTION & SERVICES: OptiSIS™ Solution – Optimised And Packaged Process Safety Instrumented System


OptiSIS™ Solution – Optimized And Packaged Process Safety Instrumented System


New OptiSIS Solution Simplifies Deployment and Shortens Lead Times for Safety Instrumented Systems

OptiSIS solution gives industrial operators a pre-engineered safety instrumented system that can help ease deployment and reduce lead times for small and midsized process applications. This solution is ideal for oil and gas, chemical and petrochemical producers with aging process-safety systems that are either noncompliant or can no longer be maintained. It is also well suited to new process safety related applications where cost and lead time are critical factors.

Lansman Tarihi: Nisan 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: Process Technology


Process Technology


New PlantPAx DCS System Release Reduces Time-to-Market and Improves User Experience

The latest release of the PlantPAx modern distributed control system helps industrial producers across multiple industries modernize their plants and reduce time-to-market. New system capabilities include a more productive design environment to enhance automation productivity, make it easier to adopt enabling technologies to improve operations, and enhanced control capabilities to help you meet your operational goals.

Lansman Tarihi: Mart 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

PROGRAMMABLE CONTROLLERS: Compact GuardLogix Safety Controllers


Compact GuardLogix Safety Controllers


Integrated Safety in a Mid-range Control Platform

The Allen-Bradley 1768 Compact GuardLogix controller brings together the standard control functionality of the Logix Control Platform – common programming environment, common networks and a common control engine – with the full range of integrated safety functionality of GuardLogix controllers in a smaller package. This provides you with unmatched scalability and flexibility across a wide range of applications.

Lansman Tarihi: Şubat 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun
Daha Fazla Bilgi için Bu Videoyu İzleyin

INPUT/OUTPUT (I/O) MODÜLLERİ: 5069 Kompakt I/O Modülleri


5069 Kompakt I/O Modülleri


Kompakt I / O ™ sistemi, 5069 Kompakt I / O platformu ile performans yeteneklerini geliştirmeye devam ediyor.

Yeni Allen-Bradley Bulletin 5069 Dağıtık Kompakt I/O Sistemi iki adet 1-gigabit Ethernet portu ile önceki versiyonlara göre 10 kat daha hızlı tarar. Sistem, genişletmeye gerek kalmadan 31 modüle kadar bağlanabilir.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
Daha Fazla Bilgi için Bu Videoyu İzleyin

SİNYAL CİHAZLARI: 855-XM Metal Korna


855-XM Metal Korna


Tehlikeli alanlar için Bulten 855 kodlu Yeni Metal Korna

Tehlike Bölge Sinyal Cihazları, fabrika üretim alanlarında kritik ekipman ve kritik sistem gereksinimleri gereği çalışanları ikaz etmesi için tasarlanır. Geniş optik ve akustik fonksiyonlar, boyut, renk, gerilim ve montaj seçeneklerine sahiplerdir Bu cihazlar ayrıca zamandan kazanabilmek için önceden montajı yapılmış halde sunulur. Konfigüre edilebilir ışık ve ses modülleri ile otomasyon gereksinimlerinize cevap verir.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: FactoryTalk VangagePoint v7.0


FactoryTalk VangagePoint v7.0


FactoryTalk VantagePoint Güncellemesi Üretim Zekası Sistemleri’nin Uygulanmasını Daha da Hızlandırarak Önemli Üretim Verilerine Kolayca Erişim Sağlar

Üretim yapan firmalar için, büyük dataların hızlı erişimi ve esnek kullanımı oldukça kolaylaşıyor. Eklenen Import ve Mobil-tabanlı Konfigürasyon yetenekleri ile Rockwel Automation FactoryTalk VantagePoint (EMI) v7.0 yazılımı üretim zekası çözümünde tek bir yerden konfigürasyon imkanını da sunmaktadır.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

YAZILIM: FactoryTalk ViewPoint


FactoryTalk ViewPoint


Factory Talk View Point gerçek zamanlı ve gelişmiş karar verme sürecini mobil hale getiriyor

Yolda, evde yada ofiste, FactoryTalk® ViewPoint güvenli bir arayüz olarak web üzerinden FactoryTalk View yazılımının grafik,trend ve alarm uygulamalarını destekler ve sunar FactoryTalk ViewPoint, anlık karar verme süreçlerini hızlandırmak için, kullanıcının mobil cihazları ile FactoryTalk View Site Edition (SE) ve PanelView Plus 7 Operatör Panellerininin arayüzlerine ulaşmasını sağlar.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: Proses Teknoloji


Discover the PlantPAx MPC


PlantPAx MPC Proses Ekipmanı Performansını Arttırmak İçin Model Öngörülü Kontrol Yazılımını Kontrol Sistemine taşıyor

Rockwell Otomasyon donanım performansını arttırmak için tam fonksiyonel MPC teknolojisini Logix kontrol cihazlarının içine ilk kez yerleştirerek PlantPAx model öngörülü kontrol (MPC) yazılımını piyasaya sürüyor. Tüketiciden ağır sanayiye uzanan proses uygulamalarında kullanıldığında, PlantPAx MPC bir makinada ya da bütün üretim hattında verimliliği arttırmaya, karı yükseltmeye, kalite değişkenliğini azaltmaya ve enerji kullanımında toplam kontrolü geliştirmeye yardımcı olur.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

PROGRAMLANABİLİR KONTROLÖRLER: ControlLogix 5580


ControlLogix 5580 Controllers


Yeni ControlLogix 5580 Kontrolör, daha hızlı Sistem Performansı sağlar, karmaşıklığı azaltır ve Geliştirilmiş Güvenliği destekler

Rockwell Automation daha hızlı sistem performansı sağlamak için üretim ve endüstriyel operasyonlarda akıllı cihazların artan kullanımını destekleyen kontrolörü Allen-Bradley ControlLogix ailesini genişletti. Yeni ControlLogix 5580 Kontrolör I / O ve 256 eksene kadar uygulamalarda, %45 daha fazla uygulama kapasitesi sunar ve yüksek performanslı iletişim desteklemek için gömülü 1-gigabit Ethernet bağlantı noktası içerir.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun

YAZILIM: Studio 5000 Application Code Manager


Studio 5000 Application Code Manager


Application Code Manager is a tool that enables more efficient project development with libraries of re-usable code

You can create modular objects with customizable configuration parameter using the re-usable content, allowing you to specify the pertinent information on how the object should be used in a project. Application Code Manager creates not only the coding for the modular object but also the associated visualization, historical and alarming elements.

Lansman Tarihi: January 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle

YAZILIM: Studio 5000 Software


Studio 5000 Software


Rockwell Automation Enhances Studio 5000 Software for More Efficient System Development

Rockwell Automation bir Connected Enterprise olarak otomasyon sistem mühendislerinin hız gelişimine yardımcı olan Rockwell Software Studio 5000'e üç yeni uygulama eklemiştir.Bu üç uygulama 2012 yılında piyasaya sunulan Rockwell Software Studio 5000 Logix Tasarımcısına, otomasyon tasarım verimliliğini arttırmaya yardımcı olmaktadır.

Lansman Tarihi: Ocak 2016

Tüm Özellikleri Görüntüle
En Son Basın Bültenini Okuyun