Yeni Operatör Arayüzü Geniş Ölçekli Uygulamalarda Verimi Artırıyor

PanelView 5510 grafik terminalleri daha gelişmiş yazılım entegrasyonu, daha fazla bağlantısallık ve daha geniş ekran seçenekleri sağlıyor.

Son kullanıcılar ve OEM’ler görselleştirmeyi, özellikle de daha geniş ölçekli uygulamalardaki görselleştirmeyi basitleştirecek ve modernize edecek insan makine arayüz (HMI) çözümleri arıyor. Yeni Allen-Bradley PanelView 5510 grafik terminali ailesi ile şirketler geniş ölçekli uygulamaların ihtiyaçlarına uyacak şekilde tasarlanmış, kullanıcı deneyimini iyileştiren ve performansı artıran bir HMI çözümüne sahip oluyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Rockwell Automation ürün müdürü Mike Moriarty ürüne ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“PanelView 5510 terminali, kullanıcıların HMI’ları ve kontrolörleri arasında daha iyi bir entegrasyon ihtiyacı duymaları nedeniyle tasarlandı. Bu yeni terminal ölçeklendirilebilir uygulamaları olan son kullanıcılar ve OEM’ler için doğru seçenek.”

Yeni grafik terminalinde ekran boyutları geniş ekran, dokunmatik ekran ve klavyeli opsiyonlarıyla 7 inçten 19 inçe kadar değişebiliyor. Cihaz seviyesinde haberleşme ağı ring ve gömülü haberleşme ağı dağıtıcı teknolojileri ile, ağ hata toleransını desteklemeye ve arıza süresini azaltmaya yardımcı olur. Ekran üzeri düğmeler ve gelişmiş navigasyonu operatör verimini artırmaya yardımcı olur.

Rockwell Software Studio 5000 View Designer uygulamasını kullanan PanelView 5510 HMI, Logix etiket-temelli alarmlar, PDF görüntüleyici, terminal emülatörü, VNC uzaktan erişim ve gerçek zamanlı ve geçmiş trending özelliklerine sahip. Yakında çıkacak Studio 5000 View Designer versiyonunda artırılmış uygulama sınırları, çoklu kontrolör desteği ve Logix etiket temelli alarmlar ve alarm log görüntüleyicileri destekliyor olacak.

Yeni Allen-Bradley PanelView 5510 grafik terminali  Rockwell Automation’ın PanelView 5000 HMI portfolyosunun en yeni üyesi. PanelView 5000 HMI portfolyosunca ayrıca PanelView 5310 serileri ve Logix yazılımı ile daha gelişmiş bir entegrasyon özellikleri de bulunuyor.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.