Yeni Micro PLC Büyük Bağımsız Makinelerin Karmaşıklıklarını Azaltır

Allen-Bradley Micro870 PLC, Micro800 ailesinin yeni amiral gemisi, çoklu mikro PLC’ler yerine kullanılabilir.

Makine tasarımcıları bağımsız ve büyük makine veya sistemlerde, kontrol mimarisini optimize edebilmek için yeni programlanabilir bir akıllı kontrolör kullanabilirler. Yeni Allen-Bradley Micro870 PLC 304 I/O, 280 KB hafıza ve 20 bin program emri içeren akıllı mikro uygulamaları destekler.

 

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız

Rockwell Automation mikro kontrolörler ürün müdürü Yeow Keng “Bugün tasarımcılar otomasyon projeleri için farklı PLC ölçekleri kullanıyor. Bu yaklaşım farklı PLC ölülerinin envanter yönetiminin yapılmasını ve farklı programların bakımının yapılmasını gerektirir.

Artık tasarımcılar kontrolörlerini uygulamalarının ihtiyacına göre ölçeklendirmek  için Micro870 PLC kullanabilirler. Bu, özellikle de çoklu makine türleri tasarlayanların envanter yönetimini sadeleştirmelerine yardımcı olur” dedi.  

Micro870 PLC tasarımcılara üçe varan plug-in ve sekize varan I/O genişletme modülü sağlayan esnek bir tasarım konsepti kullanır. Bu özellik, tasarımcıların her bir makine türünün eşsiz gereksinimlerini yerine getirebilmesi için, kontrolörü hızla kişiselleştirebilmesine ve genişletebilmesine olanak sağlar.

Kontrolörün 280 KB bellek kapasitesi, modüler programlamayı ve tasarım süresini azaltmaya yardımcı olmak için kullanıcı tanımlı fonksiyon bloklarının kullanımını destekler. Buna ek olarak, makine üreticileri bu makine bellek kapasitesini, Micro870 PLC kullanan tüm makine modelleri, tek bir programla yönetebilmek için kullanabilir.

Kontrolör, EtherNet / IP üzerinden haberleşir ve bir USB programlama portu, izole edilmemiş bir seri port ve bir Ethernet portu da dahil olmak üzere çoklu gömülü iletişim seçeneklerini içerir. Aynı zamanda iki eksene kadar hareketi de destekleyebilir.

Yeni Connected Components Workbench yazılım sürümü 11, Micro870 PLC'nin programlanması için tekil bir tasarım ortamı sunar. Yazılım ayrıca Allen-Bradley PanelView 800 grafik terminallerini, PowerFlex AC sürücüleri, Kinetix bileşenli servo sürücüleri, elektronik aşırı yük rölelerini, ışık perdeleri ve yapılandırılabilir emniyet rölelerini yapılandırmak için de kullanılabilir. Bu özellik, bir sistemdeki her aygıt için başka bir programlama aracı kullanmak zorunda kalmayan mühendislerin zamanından ve maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

11 sürümündeki yeni bir dönüştürme aracı, MicroLogix müşterilerinin Micro800 kontrolör ailesine yükseltilmesini kolaylaştırır. Buna ek olarak, sürüm 11, PartnerNetwork programının Encompass (Partner) üyelerinin, grafiksel yapılandırma profilleri yoluyla tamamlayıcı üçüncü parti ürünlerinin yapılandırılmasını kolaylaştırır. Bu profiller, yapılandırma sürecinin daha hızlı ve daha doğru olmasını sağlamak için Micro800 eklentilerini ve I/O genişletmelerini destekler.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 22.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.