Yeni Hizmet tipi Altyapı (IaaS) Endüstriyel Ağ Kurmayı Kolaylaştırır

Hizmet tipi Altyapı, Ağ Yayılımlarını Sadeleştiriyor ve Hızlandırıyor

Yeni Rockwell Automation hizmeti ağ kurma ürünleriyle uzaktan görüntüleme desteğini tek bir paket halinde sunuyor

Connected Enterprise bir şirketin rekabet gücünü artırabilmek için güvenli ve sağlam bir ağ yapısına sahip olmak gerekir. Fakat bu altyapıyı tasarlamak, yaymak ve muhafaza etmek karmaşık olabilir ve sıklıkla da çok büyük bütçeler gerektirir. Rockwell Automation bu zorluklara yönelik yeni Hizmet tipi Altyapı çözümünü getiriyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız

Hizmet tipi Altyapı (IaaS) ön mühendisliği yapılmış çözümleri, yerinde konfigürasyonu ve 7/24 uzaktan görüntülemeyi beş yıllık tek bir sözleşmede birleştirerek bu zorlukların yükünü azaltıyor.

Yalın sipariş ve önceden devreye alma sağlayan bu hizmet ağ güvenilirliğini uzun vadede iyileştiriyor. Bütçesel kısıtları da kolaylaştıran hizmet ağ kurma maliyetlerini sabit bir yatırımdan bir faaliyet harcamasına dönüştürüyor.

IaaS, Rockwell Automation ve Cisco tarafından geliştirilen Converged Plantwide Ethernet (CPwE) referanslı ağlarla her bakımdan uyumludur. Kendi alanında lider teknoloji ve mimarilerin gücünü kullanan şirketler ağ altyapılarının performanslarını, verimini ve çalışma süresini optimize edebilirken güvenlik riskleriyle mücadele ediyor.

Rockwell Automation bağlı hizmetler portföy müdürü Sherman Joshua “Her büyüklükte şirket, operasyonlarını Connected Enterprise olma yolunda dijital anlamda dönüştürmek istiyor. Fakat birçoğu bağlanabilir altyapıları açısından sınırlı durumda” diyor ve ekliyor: “Genelde zaman, yetenek ve finansman kısıtlarının birleşmesi şirketleri bu anlamda geri çeker. IaaS anahtar teslim ağ çözümlerini bizim üst düzey danışmanlığımızla birleştirerek bu kısıtları kaldırır.”

IaaS Rockwell Automation tarafından ön mühendisliği yapılmış, Industrial Data Center (IDS) ve Industrial Network Distribution Solution (INDS) isimli iki ağ çözümüyle birlikte sunuluyor.

Endüstriyel kullanım için tasarlanan bu çözümler Rockwell Automation Stratejik İş Ortakları Cisco, Panduit ve Microsoft’un sektör lideri teknolojilerini içeriyor.

IDC sanal bir ortama geçiş için gerekli tüm donanım ve yazılımı sağlar ve yüksek kullanım ve hata toleransı sağlamak için tasarlanmışken; INDS son kullanıcıların kontrol odası ve fabrika genelinde yüksek kapasiteli ve güvenli bağlantıya sahip olmalarına yardımcı olan bir ağ dağıtım paketi olarak öne çıkıyor.

IaaS sözleşmesi kapsamında Rockwell Automation, müşterilerinin tesisindeki konfigürasyon ve yerinde yayılım dahil olmak üzere altyapıyı ölçüyor, kurulumunu yapıyor ve test ediyor. Sözleşme; kesinti ve arızaların olmasını engelleyecek, proaktif sistem bakımı ve kontrolleriyle güvenilirliği artıracak kritik sistem parametrelerini 7/24 görüntülemeyi de içeriyor. IaaS ile gerçek ortalaması üç dakika olan tepki süresi hizmeti 10 dakika olarak garanti ediliyor.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 22.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.