ThinManager Yazılımının Son Sürümü Endüstriyel Operasyonların Verimini Artırıyor

Yazılımın son sürümü kullanıcıların karar verme süreçlerini iyileştirmek için kullanımı ve ekranları ihtiyaçlarına uygun şekilde uyarlayabilme özgürlüğü verir.

Endüstriyel şirketler Rockwell Automation tarafından geliştirilen yeni ThinManager sürüm 11.0 platformuyla üretim verilerini operasyonel ihtiyaçlarına göre uyarlayabiliyor. İnce istemci yazılımının son sürümü şirketlerin Connected Enterprise yolculuğunda verim, görselleştirme ve mobilitelerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Şirketler ThinManager yazılımının yeni Factory Talk Activation lisansı seçeneğiyle verimlerini artırabilir. Bu seçenek sınırsız sayıda FactoryTalk View SE oturumunun bir terminale tek bir FactoryTalk View SE Client lisansıyla gönderilmesine olanak sağlar. Bu sayede çalışanlar ekstra bir maliyet yaratma endişesi taşımadan işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları tüm bilgiye erişim sağlayabilir. Kullanıcılar geleneksel master lisanslama seçeneğini de kullanmayı tercih edebilir.

Veriyi daha mobil hale getirebilme kabiliyeti de verimi artırır. ThinManager yazılımının mobil tablet uygulamaları ekran bölmeyi, sanal ekranları ve IP kameraları iOS ve Android tabletlerde destekleyecek şekilde geliştirildi. Bu güncellemeler kontrol odası stili bileşik uygulamaların mobil aygıtlara aktarılabilmesine olanak sağlıyor. Artık kullanıcılar eş zamanlı olarak çoklu içerik kaynaklarını hareket halindeyken de görüntüleyebiliyor.

Şirketler çoklu veya çok büyük tekil uygulamaları yazılımın geliştirilmiş MultiMonitor özelliği sayesinde daha iyi görselleştirebiliyor. Yazılım artık tek bir terminal üzerinde yedi monitöre kadar destekliyor. Yeni sürüm 4K çözünürlükte yediye kadar video çıkışı sağlayan yeni Allen-Bradley VersaView 5200 Multi 4K Display ince istemcisini de destekliyor.

Sürüm 11.0 kullanıcıların ThinManager yazılımının dokunmatik ekranını daha esnek bir şekilde kontrol etme olanağı sağlıyor. Yeni dokun-ve-tut işlevi çalışanların veriye daha verimli bir şekilde erişerek değişiklik yapabilmesini sağlıyor.

Sürüm 11.0’ın kullanıcılara sağladığı diğer faydalar ise şöyle:

Geliştirilmiş Güvenlik

ThinManager yazılımını birçok kimlik doğrulama seçeneği ile geliştiren Sürüm 11.0 USB kart-okuyucu modülüne sahip. Bu özellik admin’lere kullanıcıların içeriği nasıl güvenli bir şekilde erişebilecekleri konusunda daha geniş seçenekler sunar

Yerel Dil Desteği

ThinManager yazılımı artık İngilizce olmayan klavye desteğine de sahip ve yazılımın ekran klavyesi ile İngilizce dışı dillerde de konfigüre edilebilmesine olanak sağlıyor. Bu güncellemeler kullanıcıların şifre gibi girdi verilerinde, yerel dil ve karakter setlerini kullanabilmelerine izin veriyor. Yazılımın gelecekteki sürümlerinde daha da yerelleştirilmiş destek sağlayan özellikler eklenecek.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.