Yeni Uygulama İçeriği Makine Tasarımını Hızlandırıyor ve Geleceğe Hazırlıyor

Rockwell Automation kod kütüphaneleri ve cihaz nesneleri makine tasarım ve değişim sürelerinden tasarruf edilmesini sağlıyor.

Rockwell Automation OEM’lerin ve proses üreticilerinin gelişmiş makine tasarımlarını daha hızlı ve daha düşük maliyetle tasarlamalarına yardımcı olmak için yeni uygulama içerikleri sunmaya devam ediyor. Son uygulama içeriğinde, cihaz nesneleri ve dönüştürme, baskı ve ağ (CPW) makineleri için ve bir de proses tasarımlarına özel olmak üzere iki adet makine kütüphanesi bulunuyor. Bu yeni versiyon mevcut ambalajlama uygulama içeriklerine de eklenerek geliştiriyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız.

Makine kütüphaneleri standartlaştırılmış ve uygulamaya özel kod sağlayarak mühendislerin CPW makinelerini ve prosesleri daha hızlı tasarlamasını ve bunu sektöründe lider performanstan ödün vermeden yapmalarını mümkün kılıyor. Kütüphaneler aynı zamanda uygulamaya has özellikler de içeriyor. Örneğin proses kütüphanesi durum makinası içerir ve mühendisler bu yeteneği özel proseslerine yönelik davranış geliştirme proseslerinde kullanabilirler.

Cihaz nesneleri bir makine içinde belirli bir cihazı diğer kütüphane nesnelerine bağlamayı mümkün kılan ortak bir kod ve görselleştirme nesneleridir. Bu özellik makine değişimlerinde ihtiyaç duyulacak programlama işini ciddi oranda azaltır. Mühendisler makinenin değişime ayak uydurması için toplam mühendisliğini baştan yazmak yerine sadece yeni cihaza yönelik nesneleri ekliyor.

İlk cihaz nesneleri, yolvericiler, sürücüler ve hareket kontrol cihazlarında kullanılıyor. Bu nesneler aynı zamanda Allen-Bradley PanelView 5000 operatör arayüz ailesindeki yeni seri için de faceplate sağlıyor. 

Rockwell Automation Uygulama Kıdemli Müdürü Achim Thomsen ürüne ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

“Modüler uygulama içeriğimiz bugünün akıllı makinelerini inşaa ederken kullanılan büyük miktardaki kodlamanın yönetimini kolaylaştırıyor.

“Makine tasarımcıları bu yeni kütüphane ve cihaz nesnelerini daha verimli ve daha tasarruflu bir şekilde tasarlamak için kullanabilirler. Ve biz gelecekte de uygulama ve cihazlar için yeni içerik sağlamaya devam edeceğiz.”

Yeni uygulama içeriği Rockwell Automation Product Compatibility Download Center’dan (PCDC) ücretsiz indirilebilir. İçerik indirildikten sonra kullanıcılar içeriği Studio 5000 Application Code Manager uygulamasına aktarır.

The Studio 5000 Application Code Manager uygulaması mühendislerin içeriğe erişebilmesi, elektrik panosunu bile inşa etmeden önce uygulamalarını inşa edebilmesi ve hatta test uygulamaları tasarlamasını sağlayacak tekil ve kullanıcı dostu bir ortam sağlar.

Mühendisler Application Code Manager içinde diğer projelerde tekrar kullanılabilecek kendi kütüphane nesnelerini tasarlayıp yönetebilirler.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.