Studio 5000 Yazılım Sürümü Verimi Optimize Eder ve Tasarım Süresini Kısaltır

Son yazılım sürümü modern kullanıcı arayüzü ve tüm uygulamala için verim artırıcı güncellemeler içerir.

Rockwell Automation’ın yenilenmiş yazılımı Studio 5000 entegre geliştirme ortamıyla mühendisler otomasyon sistemlerini daha hızlı tasarlıyor, kuruyor ve işletiyor. Yazılımın son sürümü, tüm Studio 5000 uygulamalarının ortak görüntülenebildiği yeni modern bir arayüze sahip ve mühendislerin tasarımdan kullanıma verimini artıracak güncellemeler içiriyor.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız

Studio 5000 Logix Designer uygulaması çok sayıda programlama dili güncellemesi ve tasarım süresini optimize etmeye yardımcı olan modernleştirilmiş bir metin düzenleyicisi içeriyor. Metin düzenleyicisi programlama ve biçimlendirmenin daha verimli yapılabilmesi için parçalanabilir kod birimleri ve satır içi değer görüntüleme gibi birçok yeni özellikle güncellendi.

Rockwell Automation Yöneticisi Andy Stump “Yenilenen metin düzenleyicisi farklı yetkinlik seviyelerindeki programcıların kullanımını kolaylaştırır. Şu anda ST programlama dilini kullanan yetkin kullanıcılar da kullanmaya yeni başlayan mühendisler de moderleştirilmiş metin düzenleyicisini kullanırken çok rahat edecek” diye konuştu.

Yeni Logix tag-temelli alarm özelliği mühendislere yapılara kolayca alarm ekleme ve tek bir noktadan bu alarmları yönetme imkanı sağlar. Bu da programlama için ihtiyaç duyulan süreden tasarruf edilmesini sağlar. Güncel sürümde ayrıca IEC 61800-5-2 uyumlu yeni güvenlik ve hareket kontrol komutları da yer alır. Buna ek olarak modern kullanıcı arayüzü çok ekran desteklidir ve kullanım kolaylığı ve tasarım süresinin kısaltılması için ekranlararası geçiş mümkündür.

Studio 5000 Logix Designer uygulaması yeni Allen-Bradley GuardLogix 5580 ve Compact GuardLogix 5380 kontrolörlerini de desteklemektedir. Bu da kullanıcılara güvenlik sistemlerini tasarlarken yüksek performans seçeneği sunar ve genel makine maliyetini düşürmeye yardımcı olur.

Studio 5000 View Designer uygulaması artık daha kolay problem çözümü için veri depolama ve trend gibi özelliklere sahip. Uygulama ayrıca, mühendislere sanal devreye alma için simülasyon programlarına; ve sistem geliştirme süresi ve riskleri azaltmak için test uygulamalarına erişim sağlıyor.

Studio 5000 Architect uygulaması sistem genelinde karmaşayı azaltıp ve tasarım sürecini kısaltan özellikleri destekler. Örneğin, güncellenmiş sürümde, Studio 5000 yazılımı ve EPLAN Electric P8 gibi diğer mühendislik araçları arasındaki yakınsaklığı artırmak ve düzgün veri paylaşımı sağlamak için, veri değişim arayüzü AutomationML (Automation Markup Language) kullanılıyor.

Studio 5000 Application Code Manager lite sürümü de tekil kullanıcılı versiyonuyla daha küçük ölçekte faaliyet gösteren makine ve ekipman üreticileri için geliştirildi. Ek bir maliyet olmayan bu sürüm, yıllık üyelikle alınan standart sürümdeki programlama ve kütüphane-yönetimi yetkinliklerini içeriyor.

Buna ek olarak ilk başlangıç geliştirmelerine yardımcı olmak için Rockwell Automation, Studio 5000 Application Code Manager için Machine Builder Library ve Process Object Library kitaplıklarını sunuyor. Her iki kitaplık da herhangi bir bedel ödemeden Product Compatibility Download Center’dan indirilebilir.

The Studio 5000 Logix Emulate uygulaması geliştirilmiş arayüzüne ek olarak artık Cape Software VP Link ve MYNAH Mimic gibi operatör eğitim sistemlerine bağlantı sağlamak için güncellenmiş bir arayüze sahip.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.