Sivici Endüstriyel Güvenliği Artırıyor

Patentli, Yarı İletken Çekme Halatlı Emniyet Sivici Endüstriyel Güvenliği Artırıyor

Rockwell Automation’dan sektörün en gelişmiş çekme halatlı emniyet sivici.

Artık endüstriyel otomasyon müşterileri pazardaki en gelişmiş çekme halatlı emniyet sivici sayesinde üretkenlikten ödün vermeden güvenliklerini artırabiliyor. Rockwell Automation tarafından pazara sunulan çekme halatlı emniyet sivici sektördeki ilk patentli, mikroçip teknolojili yarı iletken çekme halatlı emniyet sivicidir.

Yüksek çözünürlükteki görsel için lütfen görselin üzerine tıklayınız

Geleneksel kablo anahtarları bakım turlarına ve kablo geriliminde sıcaklığa bağlı değişimlerden kaynaklanan güvenilmez operasyonlara karşı savunmasızdır. Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivicinin yarı iletken çalışması ısınmaya bağlı genişleme ve kablo sarkmalarına karşı elektronik ip gözlem sistemi sunar.

Rockwell Automation Ürün Müdürü Steve Tambeau

Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivici durdurma özelliğine sürekli erişim sağlayarak ekli kablosunun basitçe çekilmesiyle makine kazalarını önler. Patentli, mikroçip teknolojili bu çözüm kurulumu basitleştirir, bakım ve arıza tamirlerinin daha verimli olmasını sağlar.

Görmesi kolay LED göstergeleri kablo germe için hızlı ve kesin kurulum sağlar ayrıca operasyon süresince anahtar konumu ve teşhis de sağlar.

IP66 ve IP67 çevreci ratinge sahip, die-cast alüminyum veya rugged paslanmaz çelik housing seçenekleri bulunan Lifeline 5 çekme halatlı emniyet sivici üretkenliği artırmaya yardımcı olur ve plansız arızaları engellemeye yardımcı olacak teşhis özelliğiyle maksimum güvenlik sağlar. Die-cast alüminyum modelinde daha da büyük uygulama esnekliği için tercihe bağlı entegre durdurma düğmesi/tuşu bulunmaktadır.

Rockwell Automation Hakkında

Dünyanın endüstriyel otomasyon ve bilgiye adanmış en büyük şirketi olan Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir hale getirmektedir. Milwaukee, Wisconsin (ABD) merkezli Rockwell Automation'un 80'den fazla ülkede müşterilere hizmet veren yaklaşık 23.000 çalışanı bulunmaktadır.

Medya İletişim

Çınar Ergin
Hülya Kalyoncu

Automation Today

Rockwell Automation ve iş ortaklarımız; otomasyon yatırımınızı tasarlamaya, hayata geçirmeye ve desteklemeye yardımcı olmaya yönelik eşsiz bir bilgi birikimi sunar.

Abone olun

Teknoloji trendleri ve çözümleri hakkında en son haberleri Rockwell Automation’dan alın.